DK 技术讲谈 - 第 2 辑

回收旧宝贝

最近,我有机会去参加我们附近的一个县举办的赛事,帮助评判学生们在 4-H 计划中完成的项目。我评审了一些商店、工程和医疗领域的项目。我发现其中最有趣的是几个变废为宝的项目,这几位学生都是将准备废弃的材料或物品转化为了有用的东西。我喜欢的两个项目如下:

  • 一位学生在其祖父仓库中发现了一把二战时期的椅子,他将这把椅子拆解后重新抛光,现在成了家庭办公室的镇室之宝。
  • 另一位学生则找到了一台旧拖拉机的驾驶座、犁上的一只钢轮和一截管道,他把这些东西变成了装饰性吧椅

这两位同学本来都可很容易地买到一件有用物品,但他们通过这种方式进行制作、翻新,为我们带来了既实用又有故事的物品。

Digi-Key,我时常会听到类似的故事。有人试图修理 1970 年代的旧电视或收音机,也有人试图提出一种方法来复制或替换已不存在电子产品。帮助人们为这些应用找到零件是我们应用工程团队日常工作的一小部分。我们的应用工程团队为您提供 24/7 式服务,帮您寻找满足您下个项目所需的零部件,无论是维修旧物品,还是制造绝妙的电子设备。您还将会发现我们的技术专家和工程师正忙于我们网站上的一些最新的特色内容。

新内容

我们的工程师 Scott Larson 在 eeWiki 上发表了关于“环境光传感器 Pmod 控制器的帖子。

Maker.io

Maker.io 上,我们的 Kevin Walseth 先生探讨了“A New Slice of Pi”,不仅谈到 Raspberry Pi4 B 型的发布,还分享了对比 Pi4B 和 3B+ 的 Another Teaching Moment 视频。

合作营销经理和前应用工程技术专家 Kelsie M. 在 TheCircuit 上发表了一篇名为如何为 Digi-Key 的 IOT Studio 创建 EEL的博客。

最近,我们发表了一篇新文章:“使用支持蓝牙 5.1 的平台进行精确资产追踪和室内定位”。

技术论坛上,我们看到 Ryan 发表的Guidelines for soldering tip longevity(延长焊头使用寿命指南),我也分享了 KEMET电容电压系数陶瓷电容器老化方面的一些总结。

是的,我们卖这个东西!

对于想尝试制造那种独特产品的人来说,您觉得 水浸膜 如何?添加一台喷墨打印机,您就可以开始打造一个独一无二的项目了。

我比较重视安全,无论您喜欢 Flames(3M158243-ND)还是 Skulls(3M160500-ND),Digi-Key 都能为您现货提供焊接头盔,为您的下一个项目做好准备。我们还有一些无设计产品。

3M 的 Flame Themed SpeedGlas™ 焊接头盔(图片来源:3M)

Digi-Key Electronics 内部消息

以下是摘自我们七月份新闻稿的几个消息。我敢肯定,如果您读过我的文章就知道我热爱这个公司,而且最近 Digi-Key 荣登福布斯美国最佳雇主榜单

在继续修建我们位于明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市的新仓库的同时,我们在中国上海的新办公室已经投入使用。我们的团队工作出色,如果您曾在中文论坛上读到过我发表的任何内容,都离不开我们的香港和上海工程团队的辛勤工作。

非常感谢您阅读我的文章,就像我写的内容一样,我十分愿意与大家一起沟通、交流和讨论任何问题。欢迎在下方评论,或提出对 Digi-Key 的疑问,以便我在下一篇博客中作答。

关于此作者

Image of Robert Fay

Robert Fay 是 DigiKey 的高级应用工程技术人员,于 2010 年加入 DigiKey,目前是 TechForum 负责人,从 2017 年该论坛推出以来就一直负责论坛的运营工作。他在空军服役期间获得了航天推进技术方面的证书,并拥明尼苏达西部社区技术学院的 Powersports 技术学位以及北国社区技术学院的电子技术和自动化系统学位。业余时间 Robert 不是在他车库里敲敲打打,就是在当地小学的课后辅导班上教孩子们玩机器人和做设计。

More posts by Robert Fay
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum