如何找到替换连接器

过去五年里,我的大部分工作时间都花在电话或网络上,与客户讨论跟 DigiKey 所售零件有关的各种疑问和问题。我们网站上讨论得最多的版块莫过于连接器了,不过鉴于连接器,互连器件类别中列出的零件数超过 200 万个,这也不足为奇。今天,我想分享一些有关如何找到所需连接器的技巧。

各种 Molex Fit 连接器。(图片来源:Molex)

我们最常收到的问题是:“我正在寻找四位 Molex 连接器。”虽然不见得所有人都知道,单单是 4 位 Molex 矩形外壳,我们就有 500 多种。对于电话技术人员和客户而言,试图根据连接器本身的重要特性以及连接器的用途来确定需要的连接器类型,则更是让人沮丧。尽管所需产品明明是同轴连接器,但矩形外壳类别或卡边缘类别的连接器有时则很难在电话里讲清楚。Pat Sagsveen 在我们的文库中整理了一份非常实用的连接器教程,其中详细介绍了一些最受欢迎的连接器类型,并讲解了它们的各种特性。

下一个难点是连接器的度量。虽然连接器的总体度量效果不错,但通常是在已经缩小结果范围之后用于验证某个连接器。不过,要想将范围缩小到特定的连接器,我们至少必须知道类型和一些关键度量。

最重要的度量是触头数以及它们的尺寸是否全部相同。尽管大多数连接器具有相同尺寸的触头,但在圆形连接器、某些矩形连接器和 D-sub 连接器中,电源和信号触头组合的尺寸明显不同,也是很常见的情况。知道触点数后,就可以查看“点距”和“排距”(如果是矩形),或布局(如果是圆形)。

点距是从一个触头中心到相邻触点中心的度量。排距与之非常相似,是从一个触头中心到下一排中同一触点中心的度量。很多情况下,此度量是相同的。但并非所有连接器都是如此。Ashley 在我们的技术论坛上写了一篇不错的文章,有助于直观了解连接器的点距,而且还提供了一些有关如何获取这些度量的技巧以及可用的工具。

这些连接器的图片也很有帮助。DigiKey 在技术论坛上创建了一个完整的类别,专门用于零件识别。然而,一张好图片的关键在于能了解您想要寻找的对象。让我们来看一下同一连接器的两张图片。尽管两张图片都很重要,但通常我们只看其中一张。

上面的图片可以帮助我们识别连接器的样式,我们还能看到锁止机构,并且大致了解尺寸信息。这些很有用,但要缩小选择范围,我们还必须知道点距。通过下面的图片,我们看到点距约为 6 毫米,从而缩小了选择范围。

现在我们知道了连接器的类型、触头的数量和尺寸以及点距和排距,我们已经大大缩小了连接器的选择范围。您可能需要了解的其他特性包括:

  • 触头反思(压接、焊接、IDC(绝缘穿刺连接器))。
  • 连接器用于自由悬挂还是面板安装?
  • 连接器如何固定到配接件上?很多时候是推拉式或具有锁止机构,但在圆形连接器中,也可能有卡口和螺纹外壳。

有了上述所有信息,您就可以使用 DigiKey 网站上的筛选器来缩小选择范围,找到适合您应用的连接器。如果您仍然找不到需要的连接器,了解此信息将有助于我们的技术人员和工程师团队找到有助于您完成项目的连接器。

关于此作者

Image of Robert Fay

Robert Fay 是 DigiKey 的高级应用工程技术人员,于 2010 年加入 DigiKey,目前是 TechForum 负责人,从 2017 年该论坛推出以来就一直负责论坛的运营工作。他在空军服役期间获得了航天推进技术方面的证书,并拥明尼苏达西部社区技术学院的 Powersports 技术学位以及北国社区技术学院的电子技术和自动化系统学位。业余时间 Robert 不是在他车库里敲敲打打,就是在当地小学的课后辅导班上教孩子们玩机器人和做设计。

More posts by Robert Fay
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum