Design Tools
立即试用按钮

Scheme-it –

轻松绘制原理图和框图。

Scheme-it 是一款在线原理图和图表绘制工具,任何人都能利用该工具设计自己的电子电路图并与他人共享。 该绘图工具附带全面的电子符号库并与 Digi-Key 元件目录集成,可助您完成各种各样的电路设计。 此外,该工具还内置物料清单管理器,方便您跟踪设计中使用的零件。 完成原理图绘制后,可导出到图形文件或者通过电子邮件与他人共享。 Scheme-it 能在所有主要的浏览器上运行,无需任何插件。 设计共享和保存功能仅限注册用户。

视频教程

    原理图设计

    视频教程

    设计并共享电子原理图和技术图形。

    物料清单管理器

    清单图标

    用 Digi-Key 的物料清单管理器跟踪每个设计中使用的零件。

    Digi-Key 目录

    目录图标

    使用集成在一起的电子符号库和 Digi-Key 元件目录。

    特性
    • 能够绘制框图、图标、系统图或者原理图。
    • 超过 700 个通用符号的符号库,并且用户可自定义符号。
    • 通过与 Digi-Key 目录集成,可访问 4 百多万种元件。
    • 您自行决定是否公开自己的设计,或采用链接、网页、博客还是电子邮件方式与他人共享。
    • 利用物料清单 (BOM) 导入功能,可进行快速设计评估。
    • 集成物料清单和报价单。
    • 以 PDF 或者 PHG 文件格式导出。
    • 提供指向 Digi-Key 技术支持的直接链接,可即时获得元件选择帮助。

    问:Scheme-It 的价格是多少? 提供什么样的许可选择?

    答:Scheme-It 免费,客户可无偿使用。 Scheme-It 不需要任何许可,您可利用该软件进行原理图、流程图或图表设计,并可用于您的业务或任何项目所需的任何其它事项,而不必担心任何法律问题。 只要您不试图出售您的 Sche‏me-It 使用权,就可以放心使用。


    问:如何激活 Scheme-It 中的仿真功能?

    答:很遗憾,Scheme-It 仅是一种原理图和图标绘制工具,没有任何仿真功能。 如您希望使用 PartSim 的仿真功能,请访问 http://www.digikey.com/en/resources/design-tools/partsim。 Scheme-It 文件不能上传或导入至 PartSim,反之亦然。


    问:如何在我的电脑上下载 Scheme-It,以便我在离线状态下使用?

    答:Scheme-It 在客户的任何浏览器中都可免费使用,而且可从 Digi-Key 网站方便地获取该程序。 很遗憾,该程序不支持下载后离线使用,只能通过在线浏览器通过我们服务器使用。


    问:如何改变 Scheme-It 中的线条颜色? 我希望接地和不同电压轨使用不同的颜色。

    答:很遗憾,Scheme-It 中的线条颜色目前不可改变。 线条的标记方式与其它任何零件都相同,但不能改变颜色。


    问:接地在哪里? 我找不到接地!

    答:在 Scheme-It 中,接地被认为是一个端口。 进入“原理图符号 > 端口”,您可选择多种接地。


    问:如何在原理图中添加文字信息?

    答:有两种添加文字的方式。 在工具栏的最顶端、“撤销/恢复”弯曲箭头的右侧,有一个“插入”下拉按键。 您可利用该按键在原理图中插入图片、网络链接、文本框。与其它任何零件一样,所有这些插入对象均可根据需要改变大小和位置。 目前,采用这种插入法时会出现一个含有“HEADING”字样和一串拉丁文的文本框。 如果看到拉丁文,说明您操作无误。

    此外,在“图形符号 > 基本形状”中包含一个“标签”项目,该项目与“插入”文本框的作用极其相似,但不会出现拉丁文。 同样,可根据需要改变该标签的位置和大小。


    问:在哪里能找到适合我的 IC 的原理图符号?

    答:大多数特定 IC 在 Scheme-It 中没有可拖放到原理图上的单独图标。 不过,您可利用定制符号系统构建自己的 IC。 进入“定制符号 > 符号基元”,您会看到零件基体的不同形状,以及顶部/底部/左侧/右侧引脚。 零件基体可拖放至原理图中,引脚可拖放至定制零件基体上的适当点上。 利用该系统,您可构建所需的几乎所有 IC 原理图符号。


    问:如何编辑 [图元]?

    答:对于 Scheme-It 中的任何已知对象,在程序界面的右侧有一个属性菜单,该菜单上有一个与该对象相关的选项卡。 可为电子器件命名、规定参考编号,并且其数值可以调节;而且电子器件具有指定制造商、制造商零件编号、DK 零件编号的区域,以及其它有用小工具。 诸如标签或流程图块等图元,可改变字体和颜色以及根据需要改变大小或者将其翻转。


    问:如何在 Scheme-It 中只打印我绘制的电路? 我打印时,打印纸上总有一大片空白,而我绘制的电路只占了打印纸角落处的很小一部分。

    答:如果您绘制的电路很小,不足以覆盖 Scheme-It 的整个可绘制区域,目前不建议您直接从 Scheme-It 打印。 不过,我们建议您以 PDF 格式导出电路,然后再打印。 首先,使用 Scheme-It 顶部工具栏中的“导出”命令,设置导出类型为“文档 (PDF)”,然后在 PDF 选项中,将“导出区域”下拉菜单设置为“有效区域”。 这样,PDF 文档中将只包含您的电路,而不会包含 Scheme-It 拖动区域的其余部分,这就适合打印了。