FPGA开发板哪家强? 设计大牛为你推荐了三款~

最近得捷电子在哔哩哔哩又有新代表作,邀请了FPGA牛人給大家做了一期热门开发板的视频分享。从挑选的开发板角度出发,分享一些市场上热门FPGA开发板的特点,不论是想学习FPGA的初学者,还是迟迟不能决定选用哪块板子的创客,这些视频都值得反复品味,一看再看。

想要了解关于FPGA大家庭的那些事儿,以及相关热门的开发板,请看以下视频

↓↓↓

现在市场主流FPGA公司主要有三家,分别是XilinxAltera(Intel)Lattice。現在就借此机会,推荐一些热门FPGA开发板给大家做参考。

推荐一:Zedboard

虽然这块板子是迪艺伦(Digilent)公司在2015年左右推出的,但是作为一个中低端的开发板是挺不错的,它跟市面上那些一般开发板绝对不是同一个档次的。

硬件方面,它使用的FPGA是一块SoC ZYNQ系列的XC7Z020-CLG484-1, 存储方面自带512MB DDR3、256 Mb Quad-SPI Flash, JTAG方面支持板载USB-JTAG和外接JTAG两种方式。接口方面,10/100/1000千兆以太网基本是标配了,还包括USB OTG 2.0和USB-UART,特別注意到串口上还有两个LED,虽然这是很简单的配置,但是对于新手来说,串口上如果有两个LED灯,就可以知道数据到底是发出来还是没发出来。

板载的图形接口很丰富,不仅有支持1080P的HDMI,也有8bit VGA,还有一个128x32的OLED显示屏。此外板载了一个I2S Audio CODEC音频处理芯片,可以让你播放HDMI还能输出音频,或者做音频处理。开发板还配备FMC接口,可以扩展几路HDMI、射频芯片、高速AD等等。它还带Pmod接口,这个接口标准是由迪艺伦制定的接口扩展规范,Pmod接口应用也越来越广泛,非常适合FPGA开发板卡与外设实现连接。

除此之外Zedboard是一个完全开源的硬件平台,所有的设计资料完全是公开的。

https://www.digikey.cn/product-detail/zh/digilent-inc/240-122/1286-1225-ND/9841710

图1:基于Zynq-7000的Zedboard开发板

推荐二:PYNQ开发板

PYNQ是Python ON Zynq的缩写, 是一个开源框架,它使嵌入式编程人员能够在无需设计可编程逻辑电路的情况下,可充分发挥Xillinx Zynq可编程SoC的功能。PYNQ将ZYNQ部分功能Python化,直接调用Python库和FPGA硬件库进行功能的开发。通过使用Python语言及其库文件,设计者能够充分发挥ZYNQ的PL部分和PS部分的各自优势,去设计更加强大的、有意义的嵌入式系统。

与大多数ZYNQ开发板不一样,该开发板的旨在开发上层应用,因为底层的PS和PL都已经开发完成,并已经预留了相应的接口给上层的工具进行调用。这块板最重要的是它的Python语言的支持,利用Python等语言可以通过该接口进行上层的开发,而不需要过多关注底层的东西,所以这块开发板的使用十分方便。

PYNQ开发板分为两代,分别是PYNQ-Z1PYNQ-Z2。基本上,第一代PYNQ-Z1和第二代PYNQ-Z2的功能上都十分相似。以下是第一代PYNQ-Z1和第二代PYNQ-Z2的简单比较。

如果想使用比较简单方便的开发板来编程,又或是想把硬件项目推广给更多的人使用,这块PYNQ板子十分推荐你选择。它不仅功能齐全,价格也十分实惠,喜欢的可以关注一下。

推荐三:Spartan Edge加速板

这款由Seeed开发、DigiKey优先发售的Spartan Edge 加速板(Spartan Edge Accelerator Board)是第一款低成本、轻量级物联网FPGA产品。

图2:Spartan Edge加速板

这款开发板基于Xilinx最新的Spartan 7芯片,采用Arduino Uno 板型设计,配合开源硬件社区生态,为Auduino用户而深度开发,可作为FPGA初学者的开发新平台。借助板载ESP32芯片,Spartan Edge加速器板还具有2.4GHz WiFi和蓝牙4.1,能连接到互联网,这也就意味着支持AWS、Azure等云服务,只需一块板就可以使你的Arduino具备FPGA和无线功能是不是很棒?这让开发板的可玩性大为增强。此外它还支持micropython编程和Arduino IDE编程,让使用FPGA的门槛进一步降低。

在硬件方面,Spartan Edge加速器板可以高达100Mhz的时钟速度运行,并提供12.8K逻辑单元,360Kb Block RAM,但这块板是没有外挂RAM的。外设方面板载8位ADC与DAC,可以方便大家去采集数据,还有6轴加速度计和陀螺仪,2个用户定义RGB LED和按键集成mipi,mini HDMI接口,支持树莓派1代摄像头,最大可支持30fps图像传输。

重要的是,如果您对FPGA理论一无所知,Seeed还提供完整的Arduino FPGA API,以帮助您使用FPGA资源来控制Arduino IDE的FPGA I / O。 Spartan Edge Accelerator Board将为Arduino提供曾经无法想象的功能,如边缘技术、图像识别、信号采样和处理等。

此外,DigiKey很荣幸的邀请到东南大学和西南交通大学知名教授团队,通过视频公开课,以Spartan Edge加速板为例,详解FPGA开发技巧与创新应用,带你走进FPGA的精彩世界!

想了解Spartan Edge加速板的,开发技巧与应用,可以來这里看一看

↓↓↓

FPGA的网上资源平台

FPGA产品在市场上越来越吸睛,新的Design-In也可谓是遍地开花。一个强大的网上资源平台有助开发者挑选自己心仪的FPGA开发板,加速自己的设计进程。

DigiKey官网就可以为FPGA开发者提供这样一个平台,帮你解决开发中所遇到的问题!

在DigiKey官網上,除了可以挑选FPGA芯片外(如下图所示)

https://www.digikey.cn/products/zh/integrated-circuits-ics/embedded-fpgas-field-programmable-gate-array/696

还可以找到合适的FPGA评估板(如下图所示)

https://www.digikey.cn/products/zh/development-boards-kits-programmers/evaluation-boards-embedded-complex-logic-fpga-cpld/796

也有不少DigiKey FPGA相关文章可供参考(如下图所示)

https://www.digikey.cn/zh/articles/fundamentals-of-fpgas-what-are-fpgas-and-why-are-they-needed

最后总结一下,挑选自己心仪的FPGA开发板,首先需要一个良好的设计开发生态做支持,可以获取丰富而高质量的教程和社区资源;其次就需要去综合评估开发板的硬件品质和资源,是否可以满足你设计开发的要求。DigiKey及其合作伙伴所提供的资源,将为你的FPGA开发之旅提供一条捷径,你不妨来体验一下吧!

关于此作者

Image of Barley Li

Barley Li是DigiKey在香港的应用工程师,负责分享解决方案和业内技术,以协助客户进行项目设计。他拥有超过10年的全球电子销售经验,并曾为半导体制造商准备过产品简介和应用说明。Barley毕业于香港城市大学的电子工程系,在空闲的时候,他喜欢和他的儿子一起建玩具模型和玩球类游戏。

More posts by Barley Li
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum