超实用!玩转树莓派攻略!

树莓派 (Raspberry Pi) 是一款仅信用卡大小的单板计算机,完整集成了一台微型计算机所需的器件和接口的计算机,专为计算机编程教育而设计。 如果你使用树莓派来开发的话,C语言或者Python语言都是一个比较不错的选择。在开始玩转你的树莓派前,可以先看看以下……

图 1 树莓派4B (2GB RAM, 4GB RAM, 8GB RAM)

极速入门

1. 适用于 树莓派的 SD 卡

树莓派不包含内部存储。使用者必须利用一张 micro SD 卡——充当计算机的硬盘驱动器。 (早期的树莓派型是使用全尺寸 SD 卡。) 操作系统和应用程序安装在 micro SD 卡上,树莓派板子也从 SD 卡启动。

注意 — SD 卡要求

由于 Raspberry Pi  0、1 和 2 中的硬件限制,SD 卡上的启动分区必须为 256GB 或更少,否则设备将无法启动。

Raspberry Pi 2 的后续型号(配备 BCM2837 SoC)如 Raspberry Pi 3、4、Zero 2 W 和 Raspberry Pi 400并没有此限制。 它们使用较小的启动分区,不会影响 Raspberry Pi 操作系统。

推荐SD 卡容量

一般情况,建议在树莓派操作系统中使用 8GB 或更大容量的 SD 卡。如果您使用的是LiteOS系统,则可以使用 4GB 卡。 其他操作系统有不同的要求:例如,LibreELEC 可以在较小的卡上运行。 请咨询操作系统供应商,了解他们推荐的SD卡容量。

2. 安装操作系统

树莓派建议使用 Raspberry Pi Imager 工具将操作系统直接安装到 SD 卡上。 您将需要另一台带有 SD 卡读卡器的计算机来安装这工具。开始安装之前,不要忘记检查 SD 卡要求。

注意:

你或有听闻NOOBS的安装系统,NOOB全称是 New Out Of the Box Software,允许用户更轻松的在树莓派板子上使用。但是,树莓派已经不再推荐或支持使用 NOOBS。所以今后,请使用 Raspberry Pi Imager。

Raspberry Pi Imager 工具

它是一款图形化 SD 卡写入工具,可在 Mac OS、Ubuntu和 Windows 上运行,称为 Raspberry Pi Imager; 对于大多数用户来说,这是最简单的选择,因为它会自动下载镜像并将其安装到 SD 卡上。

图 2 Raspberry Pi Imager 工具

Raspberry Pi Imager 支持 Windows、Mac 和 Linux ( 适用于 x86 的 Ubuntu ) 。最简易方法是,可以直接从官网下载,并保存到电脑上。然后:

  • 先准备好一张SD 卡,并通过SD 卡读卡器连接到电脑 (当然电脑能识别这张SD 卡!)
  • 打开 Raspberry Pi Imager并从显示的菜单中选择所需的操作系统 (CHOOSE OS) (图 3)

图 3 Raspberry Pi 操作系统的菜单

  • 选择您想要写入图像的地方 ( CHOOSE STORAGE) (图 2)
  • 检查您的选择并单击写入按钮 (WRITE),将软件写入 SD 卡。

注意:

如果在 Windows 10 上使用 Raspberry Pi Imager 并启用受控文件夹访问,则需要明确允许 Raspberry Pi Imager 写入 SD 卡的权限。 如果不这样做,成像过程将失败并出现“写入失败”错误。

更多安装操作系统资料,请参考官网内容。

树莓派开发板的另一选择

大多数玩家比较熟悉的是树莓派的经典系列,从最初的树莓派0到今天的树莓派4,不过对于一些轻量级应用,过于富余的资源确实有些浪费。面对这种情况,树莓派Pico无疑给大家带来了合适的折中方案。

Pico和传统的树莓派系列相比有什么优势?Pico的主芯片RP2040和ESP32又孰胜孰劣?哪些语言可以支持开发?有没有好用的扩展板可以与之相配?

点击以下图片,B站著名up主“工科男孙老师”会带着大家一起吃透Pico这款轻量级树莓派开发板

我们一并还整理了视频中出现的相应物料和资源,具体如下:

Micropython固件下载地址: https://micropython.org/download/rp2-pico/rp2-pico-latest.uf2

Thonny 软件下载地址:https://thonny.org/

DFR0836 Pico IO 扩展板

DFR0836是一款专为Raspberry Pi Pico开发的IO扩展板,它扩展出排针和排母的连接方式,排针排母均可连接并提供了详细的引脚信息丝印,方便初学者了解和使用pico进行开发。

DigiKey在线购买链接

DFrobot 产品维库链接

SC0915 树莓派 Pico

SC0915(树莓派Pico)提供最小的外部电路,片上主芯片为RP2040,板上部件包含闪存(Winbond W25Q16JV)、晶体、电源、以及USB接口。

DigiKey在线购买链接

Raspberry Pi产品规格书

树莓派 Raspberry Pi 接口不够用,怎么办?

很多计算机爱好者及创客们凭借树莓派(Raspberry Pi) 小巧的机身、强大的算力,创造出不同新奇的玩法,如无人机、智能家居、家居机器人… 这些热点应用中也常常能看到它的身影。

不过前期的使用过程中,我们只要稍微复杂应用,就会遇到诸如图4布线杂乱、接口数不足、延伸专门应用困难等问题。

图4 布线杂乱、接口数不足、延伸专门应用困难等问题。

没关系,点击以下图片,来自DFRobot的应用工程师会为大家一一介绍各种专门的接口扩展板及功能扩展板,以解大家使用过程中的燃眉之急。

我们一并还整理了视频中出现的相应物料和资源,具体如下:

树莓派电子琴网页链接地址:树莓派电子琴-MPR121触摸板 - DF创客社区 - 分享创造的喜悦

树莓派温控小风扇:用树莓派实现自动温控小风扇 - DF创客社区 - 分享创造的喜悦

DFR0828 树莓派 400IO 扩展板 一块兼容 PI3,PI4,PI400 的包含详细 40PIN 对照丝印的 IO 扩展板

DFR0828是一款带有详细对照丝印的树莓派扩展板,这款专为树莓派开发的IO扩展板,能完美兼容PI3、PI4、PI400。扩展板将树莓派IO口一一对照引出,并提供40PIN引脚对照丝印,包含了详细的BCM编码和WPI编码对照信息,为树莓派编程省去频繁查引脚对照图的烦恼。

DigiKey在线购买链接

DFrobot 产品维库链接

DFR0566 树莓派 4B/3B+ IO 扩展板 外拓 ADC/PWM/IIC,支持树莓派 3B/3B+/4B

DFR0566是一款专为Raspberry Pi 开发的IO扩展板,扩展板将树莓派IO口均引出,包含数字端口、模拟端口、PWM端口、IIC端口、UART端口、SPI端口、IIS端口,完美兼容DFRobot的Gravity传感器系列产品,为使用树莓派省去繁琐的接线和故障排除,让学生、开发者、科研工作者可以专注实现自己的项目。

DigiKey在线购买链接

DFrobot 产品维库链接

DFR0592 树莓派直流电机扩展板

DFR0592是一款树莓派直流电机驱动板,板载编码器接口,能同时驱动2路直流电机或带编码器的直流电机,通过I2C与树莓派通信,可以对各个电机接口进行配置和驱动。此款电机树莓派电机驱动板,采用了STM32作为电机驱动微处理器,负责解析由上位机发送的指令,通过计算后转换成电机驱动信号。采用TB6612FNG高性能电机驱动芯片,单通道持续电流1.2A,峰值电流高达2A,电机驱动支持7~12V宽电压(电机驱动供电)输入。可搭配树莓派做智能小车,平衡车、坦克、机械鱼等应用。

DigiKey在线购买链接

DFrobot 产品维库链接

DFR0494 树莓派 UPS 电源扩展板

DFR0494是一款针对Raspberry Pi的不间断电源扩展板。UPS HAT可以在系统断电的情况下持续为树莓派提供一定时间的供电,避免诸如用于路由等项目时经常因为突然断电导致系统损坏,有必要使用UPS进行安全的关机。另外在一些移动项目中,例如树莓派照相机、平板、野外数据采集系统中也需要一块电池提供稳定的电源。

DigiKey在线购买链接

DFrobot 产品维库链接

DFR0836 Pico IO 扩展板

DFR0836是一款专为Raspberry Pi Pico开发的IO扩展板,它扩展出排针和排母的连接方式,排针排母均可连接并提供了详细的引脚信息丝印,方便初学者了解和使用pico进行开发。

DigiKey在线购买链接

DFrobot 产品维库链接

最后

树莓派真是一个非常棒的小型计算机,五脏俱全,和普通计算机无异。更重要的是,树莓派有一个很好的操作系统,可以以一个极简系统来运行一些如电子表格、文字处理、玩游戏、播放高清视频等诸多功能。对于初学者或创客来说,树莓派包括了你可能想要的一切,下一步做什么,完全由你决定!

更多有关玩转树莓派技术文章,请点击以下链接,也欢迎大家在文未留言讨论。

小编的话:

树莓派是一款硬件,更是一个开源的创意平台。玩转树莓派,不仅仅是掌握一种技术,更是一种创新的态度。无论是编写一个简单的程序,还是设计一个复杂的系统,树莓派的开发过程就是一个充满创意和挑战的旅程。您在使用树莓派时有哪些经验和心得?您最关心的是那些问题?欢迎留言,分享交流!

关于此作者

Image of Barley Li

Barley Li是DigiKey在香港的应用工程师,负责分享解决方案和业内技术,以协助客户进行项目设计。他拥有超过10年的全球电子销售经验,并曾为半导体制造商准备过产品简介和应用说明。Barley毕业于香港城市大学的电子工程系,在空闲的时候,他喜欢和他的儿子一起建玩具模型和玩球类游戏。

More posts by Barley Li
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum