宽带隙半导体推升了数据中心的效率

作者:Rolf Horn

数据中心在日益数字化、互联化和虚拟化的世界中发挥着关键和重要的作用。由于数据中心有巨大的能源需求,因此需要能够减少电力损失、提高效率和加强热控制的电源解决方案。

近年来,由于用户数量增多,移动设备和社交网络的广泛使用,以及信息在云端的远程存储,互联网的流量有了很大的增长。据分析人士称,这种流量的增长仍未达到完全饱和。

这些增长预测提出了有关设备效率和电力消耗的问题,这刺激了新的节能电力转换技术的发展,如宽带隙 (WBG) 功率器件所提供的技术。

效率最重要

除了物理基础设施外,数据中心是一个容纳联网的计算机服务器的结构,用于电子处理、存储和数据分发。数据中心的关键组成部分是服务器,这是一个存储数据的设备,为互联网、云计算和企业内部网提供动力。

由于创建、处理和存储的数字数据量不断增加,能源需求也不断上升。除了为机架、数据存储和网络单元供电外,数据中心还需要辅助的冷却和通风设备,以消除数据处理和电力转换过程中产生的热量。

数据中心使用的电源转换系统的典型结构包括多个 AC/DC、DC/AC 和 DC/DC 电压转换器,整个数据中心的效率完全取决于这些转换器。降低为数据处理和存储设备供电的转换器中的损耗有两大关键优势。首先,不需要供应不被转化为热能的能量;其次,处理废热所需的能量也减少了。

数据中心的效率通常用电力使用效率 (PUE) 指标来衡量。PUE 由绿色电网组织开发,是比较数据中心能源使用的标准方法,定义为数据中心整体能源使用与信息技术 (IT) 设备能源使用之比。

等式 1

PUE 指标是一个基本的统计数据,足以确定发展方向。尽管不是一个完美的衡量标准,但它已经成为一个行业标准。PUE 最好接近统一,这意味着数据中心只需要电力来支持其 IT 需求。然而,根据国家可再生能源实验室 (NREL)2 的数据,平均 PUE 约为 1.8。数据中心的 PUE 值范围很广,但注重效率的数据中心经常达到 1.2 或更低的 PUE 值。

PUE 值高原因可能不尽相同,比如以下原因:

  • 存在“僵尸”(或“昏迷”)服务器和不间断电源 (UPS),意味着设备已经打开,但没有得到充分利用。它包括无意中闲置的设备,这些设备在没有可见性或外部通信的情况下消耗电力。
  • 低效的备份和冷却策略
  • 数据中心更注重可靠性而非效率

在冷却风扇上添加变频驱动器 (VFD) 和尽量减少服务器和 UPS 的数量是降低 PUE 的两种常见方法。在过去几年中,从传统的 12 V 架构过渡到更高效的 48 V 解决方案(见图 1),减少了大量的功率损失(I2R 损失),为日益增长的耗费电力的处理系统提供了更高效的解决方案。在电源结构中使用 48 V 电压,可使 I2R 损耗降低 16 倍。考虑到效率提高一个百分点就能在整个数据中心层面节省千瓦级电力,因此这有助于满足要求不断提升的能源效率要求。

WBG 半导体提供了比硅套件更好的性能示意图图 1:WBG 半导体提供了比硅器件更好的性能。(图片来源:Researchgate)

WBG 半导体在数据中心的优势

尽管硅 (Si) 是最知名的技术,但其带隙比像氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 这样的宽带隙 (WBG) 材料要小,这降低了其工作温度,限制了其在较低电压下的使用,并降低了其导热率。

采用更有效的功率器件,如用 WBG 半导体代替硅,就是一个更有效的选择。像 GaN 和 SiC 这样的 WBG 半导体可以克服硅技术的限制,提供高击穿电压、高开关频率,降低传导和开关损耗,从而实现更好的散热和更小的外形尺寸(见图 1)。这使得电源和电源转换阶段的效率更高。如上所述,在数据中心中,即使效率提高一个百分点,也可以转化为大量的能源节约。

GaN

GaN(氮化镓)是一类新兴的宽带隙材料,其电子带隙比硅 (1.1 eV) 大三倍 (3.4 eV)。此外,与硅相比,GaN 具有两倍的电子迁移率。GaN 在非常高的开关频率下具有众所周知和无与伦比的效率,这是因其巨大的电子迁移率所决定的。

这些特性能够让基于氮化镓的功率器件在更小的芯片尺寸内承受更强的电场。更小的晶体管和更短的电流路径带来了超低的电阻和电容,并使开关速度提高 100 倍。

减少了电阻和电容也提高了电源转换效率,为数据中心的工作负载提供更多的电力。与其产生更多的热量,从而需要为数据中心提供更多的冷却,不如在每瓦特上完成更多的数据中心操作。高开关频率也减少了储能无源元件的尺寸和重量,因为每个开关周期储存的能量大大减少。GaN 的另一个优势是它能够支持不同的电源转换器和电源拓扑结构。

GaN 与数据中心应用相关的主要特性如下:

  • 支持硬和软开关拓扑结构
  • 快速开启和关闭(GaN 开关波形与理想方波几乎相同)
  • 零反向恢复电荷
  • 与硅技术相比:
    • 击穿电场提升了 10 倍
    • 迁移率提高了 2 倍
    • 输出电荷降低了 10 倍
    • 栅极电荷和线性 Coss(输出电容)特性降低了 10 倍

这些特性使得 GaN 功率器件能够让解决方案实现:

  • 高效率、高功率密度和高开关频率
  • 减少外形尺寸和导通电阻
  • 重量轻
  • 近乎无损的开关操作。

图 2 显示了 GaN 功率器件的一个典型目标应用。这些高压无桥图腾柱 PFC 级和高压谐振 LLC 级可以满足服务器 SMPS 的严格要求,在宽负荷范围和高功率密度下实现 99% 以上的稳定效率。

用于数据中心服务器的高效 GaN 开关模式电源 (SMPS) 示意图(点击放大)图 2:用于数据中心服务器的高效 GaN 开关模式电源 (SMPS)(来源:Infineon)

SiC

历史上,SiC 功率器件在数据中心的最早应用之一是 UPS 设备。UPS 对数据中心来说是必不可少的,以防止市电故障或中断对其运营产生潜在的灾难性影响。电源冗余对于确保数据中心的运行连续性和可靠性至关重要。优化数据中心的电力使用效率 (PUE) 是每个企业家和运营管理层的首要任务。

一个可靠的、持续的电源对数据中心来说是必要的。为满足这一要求,经常采用与电压和频率无关的 (VFI) UPS 系统。一个 AC/DC 转换器(整流器)、一个 DC/AC 转换器(逆变器)和一个 DC Link 组成了一台 VFI UPS 设备。旁通开关主要在维护期间使用,将 UPS 输出直接连接到输入端的交流电源上。在市电发生故障的情况下,通常由许多电池组成的电池组连接到降压或升压转换器,为电源供电。

由于输入端的交流电压被转换为直接电压,然后再次转换为精确的正弦输出电压,这些设备通常是双转换电路。其结果是消除了任何供电电压的变化,让 UPS 能够向负载提供稳定和干净的信号。除了将系统与电源隔离外,电压转换过程还使负载免受电压波动的影响。

直到最近,具有三层开关拓扑结构的绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 才实现了最佳的效率结果。由于这种方法达到了96% 的效率水平,与早期基于变压器的模型相比,这是一个重大的改进。

碳化硅晶体管使得在双转换 UPS 系统中的功率损失大大减少 (>70%),并使得效率提升成为可能。这种超凡的效率(超过 98%)在低负荷和重负荷的情况下都会持续保持。

由于碳化硅的固有特性,这种类型的结果是可以获得的。与传统的硅基器件(如 MOSFET 和 IGBT)相比,SiC 可以在更高的温度、频率和电压下工作。

基于 SiC 的不间断电源的另一个优势是具有更好的热损值(或排热),并使之能够在更高的温度下运行。这一特性能够让设计者采用更加紧凑和经济的冷却解决方案。总的来说,基于 SiC 的 UPS 比采用硅基元件的同等型号更高效、更轻、更小。

基于 SiC 的半导体由于其固有的特性,相比传统硅半导体可以在更高的温度下工作。由于 UPS 的热损耗较低,并能在较高温度下运行,因此客户的冷却成本可以降低。

当需要最大限度地利用数据中心的可用空间时,与传统的硅基 UPS 相比,基于 SiC 的 UPS 减少了重量和尺寸。此外,基于 SiC 的 UPS 需要的地面空间更少,这也增加了特定区域内的可用电力容量。

结语

总之,像 GaN 和 SiC 这样的 WBG 材料,是新兴的半导体,将为数据中心等高要求应用开辟一个新的电力电子发展航道。其优势全面,包括提高系统效率,降低冷却系统要求,在更高温度下运行,以及更高的功率密度。随着 GaN 和 SiC 功率器件集成到电压转换器和电源中,能帮助数据中心运营商实现了更高的效率,最大限度地利用地面空间并降低整个设施的运营成本。

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Rolf Horn

Rolf Horn 已在 DigiKey 的应用工程部门工作六年之久。他的工作是帮助客户选择、使用先进的技术产品。DigiKey 是全球最大的电子元器件全方位服务分销商之一,经销着来自 1000 多家优质品牌制造商超过 1110 万种产品,其中 260 多万种现货供应并可立即发货。