如何优化室内种植的 LED 照明设计

作者:Barry Manz

投稿人:DigiKey 北美编辑

LED 照明拥有多种优势,室内种植行业正在增加这方面的利用,这样做的理由非常充分。因为 LED 体积小、重量轻,使用寿命至少是其他任何光源的 10 倍,消耗的电流很小,而且能效非常高,能够产生不同的光谱波长,还兼容数字控制系统。但是,设计 LED 照明系统并优化其性能是一项复杂的工作,与高压钠 (HPS) 灯等相对简单的前几代产品相比,需要注意的指标更多。

本文介绍 LED 在室内种植中扮演的角色,讨论它们带来的挑战,并给出了一些使用建议。此外,还提供了适合室内种植应用的 LED 和相关元器件的实例,它们来自多家公司,包括 OSRAM、Luminous DevicesWürth Elektronikams、RayVio 和 Microchip Technology。最后,本文还介绍 UV 光谱利用方面的最新发展动态,以及 LED 照明系统优化方面的其他要求。

不断发展的 LED 农业生态系统

由于消费照明市场的规模非常庞大,为厂商提供了更快推动先进技术发展的动力,而室内种植正可能因此而实现了从高压钠灯和其他光源向 LED 的迁移。因此,近年来 LED 的多样性、性能和可靠性得到了显著提升,同时成本却大为减少。例如,OSRAM 的 GH CS8PM1.24-4T2U-1 型产品使用从 646 到 666 纳米 (nm)(红色)光谱范围,发射功率为 425 毫瓦 (mW),效率达到 59%,辐射角度为 80˚。

Luminous Devices 的 SST-10-B 型产品的波长为 450 nm(蓝色),最低发射功率为 510 mW,效率达到 57%。辐射角度可以指定为 90°或 130°。Würth Elektronik 的园艺 LED 包括 150353GS74500 型 525 nm(绿色)设备,辐射角度为 125˚。这些制造商及其他厂商还提供适用于室内种植的其他波长的 LED,从而覆盖种植业所需的整个光谱(图 1)。

光合作用所用色素的吸收光谱图图 1:光合作用所用色素的吸收光谱广泛分布在约 400 至 700 nm 的可见光谱中。(图片来源:Würth Elektronik)

室内植物种植横跨多个学科,从植物学到种植和土壤科学,再到作物管理,现在还涉及到电子监视和控制系统。在这种环境中引入新光源,既具备一定的挑战性,也能带来回报,因为很快就有新的发现。在使用 LED 照明实现的最佳室内条件下,我们可以获得令人惊叹的结果。

位于日本多贺城的 Mirai 垂直生菜农场就是一个广泛提及的实例(图 2)。这个 25,000 平方英尺的设施位于前索尼制造工厂的无尘室中,自 2015 年以来,每天收获数千株生菜以及其他植物。它使用 17,500 个 LED 灯实现了这个目标,在无菌环境中,没有使用杀虫剂,用水量仅为正常条件的 1/50,食物废物量也减少了 40%。

Mirai 垂直农场图片图 2:Mirai 垂直农场是全球第二大垂直农场,也是首批投入运营的垂直农场之一。(图片来源:National Geographic)

多功能性伴随的挑战

有意思的是,LED 的多功能性或许是它在室内种植方面具备的最独特的主要优势之一,但同时也让实现基于 LED 的室内种植变得更加复杂。例如,由于它们是可调光的,因此驱动器必须包括这种功能。另外,要提供适合植物的波长,还需要掌握有关 LED 复杂规格的知识。

LED 是一种固态装置,需要注意简单的“灯泡”所不要求的诸多因素,例如可靠的快断式过载保护、二极管与控制电路的精确匹配等。幸运的是,园艺学(尤其是垂直种植)的快速发展给照明元器件制造商带来了动力,促使他们专门针对此类应用开发完整的生态系统,包括参考设计、评估板以及涵盖基础到高级的技术文献,让设计人员的工作变得轻松多了。

一些种植者普遍存在的一种误解是,LED 产生的热量小于高压钠灯,但实际上只有当 LED 灯具在较低功率下工作时才是这样。也就是说,600 瓦特的 LED 灯具和 600 瓦特的高压钠灯产生的热量大致相等。两者之间的差异在于产生了多少光能,以及从灯具辐射热量的方式。

从高压钠灯光源发出的热量可能达到 800°F 并向农作物辐射,而 LED 中的热量位于二极管及其电子元件在印刷电路板上的贴装位置,不会集中到植物上。这正是 LED 在垂直种植方面远优于高压钠灯的主要原因,因为它们能够放置在距离植物非常近的位置,而不会造成损害。

基于以上讨论,选择较低功率的 LED 是合情合理的选择,近距离、多层应用通常便是这种情况。但是,大多数低功率 LED 具有固定的辐射角度,而高功率 LED 则提供从 80 至 150 度变化辐射角度。另外,要达到与高功率 LED 匹配的性能,需要的低功率 LED 数量要多得多。高功率 LED 通常最适合种植棚应用,在此应用中,它们凭借更大的输出,能够从一定的距离之外覆盖广阔的范围。

但是,LED 灯具产生的热量仍然存在,必须通过热管理系统迅速从电路板耗散,否则 LED 的使用寿命将会缩短,完全失灵的情况也不罕见。主要冷却方法包括带有散热器的被动冷却灯具,或者使用风扇或水冷的主动冷却灯具。后一种类型需要消耗能量,而且作为机械装置,它们可能会失灵,导致 LED 过热。

优化工作寿命

制造商指定的 LED 工作寿命通常至少达到 20,000 小时,最高可达 50,000 小时,其中工作寿命结束指的是亮度比原始值降低 70%。LED 照明系统设计人员的目标是确保 LED 达到额定工作寿命,同时通过稳定输入电压和电流,长时间保持最大的输出。这个目标要依靠电源才能达到,特别是 LED 驱动器,需要持续从温度传感器采集数据,并且执行调整以保持最佳性能。为了补充这些功能,需要能够实时测量光源的亮度,并将信息再次馈送到驱动器。为实现此目标,光谱传感器是最具性价比且复杂度最低的方法。

例如,ams 提供了光谱传感器系列,用于实时测量 LED 的实际光谱轮廓,直接控制 LED 驱动器以调节输出,直至它与指定的色度和强度目标值相匹配。AS7263-BLGT 型号具有六个独立的滤光片,其光谱响应被量身定制为 600 至 870 nm 范围内(图 3),而 AS7262-BLGT 则覆盖 450 至 650 nm 范围。通过配合使用,可以在灯具内部或直接在植物级别精确地监控各个 LED。通信是采用基于文本的消息,通过 UART 或 I²C 提供。总之,这些传感器结合其他功能,能够让 LED 的工作寿命得到优化,同时实现趋势分析和其他分析。

ams 的 AS7263-BLGT 光传感器示意图图 3:AS7263-BLGT 光传感器对介于 450 至 650 nm 的波长非常敏感。因此它属于光谱传感器系列,可用于实时测量 LED 的光谱轮廓,直接控制 LED 驱动器以调节输出,直至它与指定的色度和强度目标值相匹配。(图片来源:ams)

电路保护

大多数应用都要求为 LED 灯串馈入恒流电源,而在长灯串中进行这种设计可能具有一定的挑战性。电路保护要依赖于控制系统内的多个元器件,因为从 LED 到无源和有源元器件的整个控制电路必须受到瞬态保护。主要的过压保护器件是位于 AC 输入端的金属氧化物压敏电阻 (MOV),它能提供高级别的瞬态电压抑制,并且减少环波效应导致的应力。它吸收可能具有破坏性的能量,并将其作为热量散发,从而帮助保护元器件。LED 灯串驱动器电路通常包括一个正温度系数 (PTC) 电阻器,用于防止 LED 出现过流和超温,还包括一个用于过压保护的并行瞬态电压抑制 (TVS) 二极管。线性整流电路应该在输出上包含高压直流保险丝,用以提供二次保护。另外建议添加与 LED 串联的自恢复保险丝,以防止热击穿。

另一个注意事项是,室内种植通常需要相对较高的环境温度和高湿度,以促进植物生长,因此照明系统必须能够在这种环境下工作。另外,其他应用中使用的灯具在整个工作寿命中都保持在同一位置,与它们不同,在垂直农场应用中,灯具设计为可以抬升、下降或重新定位,以优化植物生长。这会影响它们的接线要求,UL 8000 标准对这些要求做出了详细规定。

驱动器注意事项

驱动器主要有两种类型,分别是使用低压直流输入电源和高压交流电源的驱动器。例如,Microchip Technology 的 CL88030-E/MF 设计用于直接从 120、230 或 277 VAC 电源驱动一长串低电流 LED。典型应用包括驱动器 IC、四个电源 FET、四个电阻器、两个电容器和一个桥式整流器。同时提供过热保护,可随着温度升高逐渐减少光输出和电源调整率。使用 NTC 热敏电阻有助于实现额外的过热保护功能(图 4)。

Microchip Technology 的 CL88030-E/MF 型顺序线性驱动器示意图图 4:Microchip Technology 的 CL88030-E/MF 型顺序线性驱动器的应用电路显示了该器件以及使用 MOV 的保护电路。(图片来源:Microchip Technology)

能够串联的 LED 数量取决于驱动器、输入电压、电气法规和安全标准。由于只需使用单个驱动器,而且通过每个 LED 的电流相等,因此有利于串联放置 LED。但是,它会导致高输出电压,因而需要更大的电路元器件,还可能需要满足更多安全标准。

串联-并联阵列的输入电压较低,并可减少发生电击的机会。如果某个 LED 支路发生故障,则其他支路将会继续工作,单个 LED 的故障不会让整个阵列停止工作。也就是说,该驱动器是恒流电源,因此将迫使更多的电流进入工作器件,有可能导致过热。串联-并联阵列也不允许 LED 均等共享驱动电流,除非 LED 的正向电压非常接近。

这些问题的一个解决方法是为每个 LED 灯串使用驱动器,这样可以提供最高的可靠性,但也会增加成本和尺寸。使用这种方法,即使有多个 LED 灯串出现故障,也可以实现一些光输出。

紫外线光照问题

在学术界和行业内部,对于光谱介于 280 至 385 nm 之间的紫外线“B”(UV-B) 非可见光部分的 LED 能否用于种植植物的问题,一直众说纷纭。紫外线通常被认为不太适合室内种植,因为它在光合有效波长的范围之外。因此,直到大约 15 年前,人们才在这个问题上展开了少量研究。

人们对这一光谱区域不太感兴趣的另一个因素是安全性:众所周知,UV-B 光子会导致人体和植物的细胞受损。事实上,照明设备制造商采取了很多措施,大幅减少了设备发射的紫外线。因此,要在室内种植中采用紫外线,就需要为照射范围内的每个人采取全面的保护措施。

垂直种植行业和农业领域普遍感兴趣的一个问题是植物对 UV-B 光的反应,它会导致植物激活自身的防御机制,防止遭受这些波长光线的损害。研究表明,一些植物如果暴露在 UV-B 光下,可能会产生 15 种不同的防御蛋白。其中一些蛋白会影响植物的气味、颜色和味道以及抗病能力,而这些蛋白是其他波长不会产生的。

随着 UV-B 特异光受体 (UVR8) 在 21 世纪初被发现,并在 2011 年被定性,我们在这个争论不休的问题上终于看到了一线曙光。我们目前还没有明确了解 UVR8 控制基因表达的机制,也不知道 UVR8 通路的工作原理,以及如何与处于其他光受体控制下的其他通路发生交互。

但是,科学文献已经指出了 UV-B 光带来的诸多潜在益处,包括减少外延生长、增加叶片厚度和蜡质、优化红叶生菜和其他一些植物的叶片显色、对病原体和昆虫具有很强抵抗力、将保质期提高一倍、增加有利的抗氧化剂和类黄酮的生产、提高水果和蔬菜的营养价值。

要确定这些益处是否确实存在,是否值得投入大量的时间、设备和培训在室内种植中使用 UV-B 光照并确保安全性,我们仍然还有很多研究工作要做。在此期间,市场上已经推出了面向其他应用的 UV LED,例如 RayVio Model 的 RVXR-280-SB-073105 UV LED 星形板,光谱波长为 280 nm。

总结

LED 带来了灵活性,但伴随而来的挑战也远超出使用像高压钠灯这样相对简单的光源。尽管如此,它让我们能够在更小的空间内种植更多植物,无需化学品,减少甚至杜绝土壤的使用,同时增加蔬菜的营养价值,改善植物的开花情况,这些优点都具有极大的吸引力。因此,照明和半导体元器件行业正在利用得到广泛支持的解决方案来简化 LED 照明应用,同时还在不断改进这项技术。

 

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Barry Manz

Barry Manz 是 Manz Communications 的创始人,拥有 27 年以上的电子产品文章撰写经验。他的文章和所有其他类型的评论都能让人们能清晰、直观地了解各个公司要传递的高技术信息。写作范围包括与技术、产品相关的观点和应用类型的文章、规格书、小册子和其他宣传材料以及各种目录。

关于此出版商

DigiKey 北美编辑