您正在开发的产品的电池寿命到底是多少?

每个新项目在开发之初,我们都要做产品外形上的经验取舍,要考虑使用什么电池来供电,电池能用多久。通常,您要用到一个快速、简单的公式来估计,就像 Digi-Key 电池寿命计算器中用的那个公式。您只需输入电池标称容量和负载所消耗的平均电流即可估算出电池寿命。

在任何原型开发出来之前就做好项目能量预算是明智之举。一旦拿到硬件,就可以立即精确计算您的估算精度!在整个项目开发过程中随时注意电池寿命十分关键,因为硬件、固件和应用是不断变化的,会影响最终结果,甚至您项目的最终成败。

我们收集了几种您每天可以使用的方法,您可以根据项目具体需要和您所需要的电池寿命预估精度来进行选择使用。

1. 天天用到的电池寿命估算器

Qoitech 称作电池寿命估算器的工具 Otii Arc, 特别像 Digi-Key 的电池寿命计算器。使用这个工具时,您需要输入所选用电池规格书上的容量,且要考虑设备在工作期间的电流消耗及其活动和休眠模式所占的时间。或许您需要自己去测量,但这个估算器有一个很棒的功能就是能够通过设备工作周期内的实测电流消耗来计算这些时间。结果,您可以获得所选电池容量的电池寿命以及工作循环次数估计。

根据设备所测得电流行为进行电池寿命估计(图片来源:Qoitech)

2. 所分析电池的电池寿命估算

使用上面的电池寿命估算器时,可以考虑自放电和安全裕量。这可能会大缩短电池寿命,特别在低电流休眠模式时。此外,设备截止电压可能会限制可用的电池容量,即实际可用容量要比制造商指定的要低。为了解决这个问题,我们推出了用于 Otii Arc 的 Otii 电池工具箱,其中包括电池分析功能,即针对代表设备行为的具体负载进行分析。通过将电池连接到 Otii Arc 的主连接器,您可以测试电池在不同类型负载下在一个选定分析时间内的性能表现。分析时间越长,准确性就越高。但这个时间也需要在合理的范围内,因为没有人有时间等电池完全泄漏干净。关于此工具箱的更多详细描述,请查看此处。

Otii Arc 电池分析设置。(图片来源:Qoitech)

3. 用可使用电池容量进行电池寿命估算

使用 Otii 电池工具箱时您可以进一步提高估算精度,方法是让所分析电池对设备放电,而不是用电源对它供电。您可以对电池进行不同使用容量级的仿真,以找到实际可使用的容量。也可以观察所测试设备何时到达造成关机或重启的截止电压。电池串联或并联都可以进行这个测试。

只要采用上面这些方法,电池寿命的估计精度就会提升。不管使用什么方法,但是只要知道产品开发的不准确之处,就可以做出合适的决策。

想要详细了解一下上面这些方法吗?预约一次 Qoitech 专家演示

相关视频:

Qoitech 电池寿命估算器介绍

产品:Otii Arc;Otii 电池工具箱

Otii Arc 介绍

产品:Otii Arc

准备好要开始用 Otii Arc 测量了吗?

产品:Otii Arc

关于此作者

Image of Vanja Samuelsson

Vanja Samuelsson 是 Qoitech 的创始人,具有电信行业产品开发背景,最近在索尼从事 5G、蜂窝状物联网连接和低功耗物联网的研究和创新。Vanja 拥有瑞典隆德大学的理学硕士学位和电气工程博士学位。

More posts by Vanja Samuelsson
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum