使用 BLDC 霍尔传感器作为位置编码器 - 第 3 部分

使用 Teensy 3.5 微控制器计算位置、方向和距离

以下内容旨在帮助解释霍尔传感器的逻辑输出,以便确定位置、方向和速度。虽然该输出可用于电机换向,但这方面内容属于 BLDC 电机运行范畴,本文不予以介绍。

请参见此博客系列中的第 1 部分第 2 部分,回顾此项目前面的内容。

概述

BLDC 中的三个霍尔效应传感器输出送入微控制器后,信号便可以像三通道编码器那样进行处理。输出数据可以显示出来,或者用来确定脉冲计数、旋转方向和平均每分钟转数 (RPM)。RPM 求取的是平均值,以便使显示的值平滑过渡。

PJRC Teensy 3.5 开发板

SparkFun 的 PJRC Teensy 3.5 开发板 (1568-1464-ND) 配有焊入式针座,并可产生足够多的数字中断,用于处理霍尔传感器的三个信号输入。由于具有大量的额外 I/O 通道,Teensy 3.5 有能力执行很多其他任务,并且可使用内置 SD 卡进行数据记录。

图 1:SparkFun Electronics 的 Teensy 3.5 评估板。(图片来源:SparkFun Electronics)

使用试验板测试传感器输出和 PJRC Teensy 3.5

使用一块试验板(438-1045-ND 或类似产品),将 Teensy 3.5 的 USB 连接器放置在右侧,并将上方针座引脚插入分隔槽上面的第一行试验板插孔中(图 2)。这样可以留出空间,以便将传感器输出连接到 Teensy I/O。

图 2:包含 Teensy 3.5 开发板和跳线连接的试验板。(图片来源:Digi-Key Electronics

使用实芯跳线 (BKWK-3-ND) 进行试验板上的所有连线。将 5 V、1 A 电源的正极 (+) 引线连接到试验板的上方或下方正电源轨上,随后将负极 (-) 电源引线连接到上方或下方负电源轨上。将霍尔传感器连接器的正极(红色)和负极(黑色)引线,分别连接到试验板的正、负电源轨上,然后将连接器的三根传感器引线,以任意顺序连接到 Teensy 3.5 的第 2、3 和 4 号引脚。

传感器输出为有源低电平,这是指当触发时,输出连接到负电源轨;而没有触发时,需要将传感器输出上拉至正电源轨,以创建两个定义的逻辑状态。在试验板中插入三个 4 KΩ – 8 KΩ 的电阻器,即可用作传感器输出的上拉电阻器(图 2)。

使用 Micro B 转标准 A 型 USB 电缆,将 Teensy 3.5 连接到计算机。

软件

为便于编程,Teensy 3.5 与 Arduino 集成开发环境 (IDE) 相兼容。IDE 和 Teensyduino 插件可在线获取。请按照 https://www.pjrc.com/teensy/td_download.html 中的安装步骤继续操作。

下文中提供的编程示例代码使用了三个硬件中断,来监控霍尔传感器输出的任何变化(上升沿和下降沿)。一旦发生中断,将读取 Teensy 3.5 的历时时钟和三个输入引脚中的两个引脚。之后将比较传感器的值,以确定旋转方向,然后再进行其他计算来确定脉冲计数和平均 RPM。中断之间的时间间隔计算方法是:比较当前时钟值与上一次中断中存储的时钟值。

在 void loop 中,有四个值可用于串行打印。可以通过注释或取消注释代码行,来禁用或激活串行打印功能,然后将代码下载到 Teensy 并启动串行监视器,以查看实时数据。旋转 BLDC 电机,在打印监视器中观察值的变化情况。

注意:串行打印功能会减慢微控制器的运行速度。I/O 中断会导致显示的值发生停止和跳跃,因为根据定义,每次输入引脚改变状态时,串行打印过程都会发生中断。如果未使用显示功能,请确保从代码中注释掉所有串行打印功能。

复制/* BLDC Hall Sensor read and calculation program for Teensy 3.5 in the Arduino IDE (Ver.1).Digi-Key Electronics*/ /***************************** Variables *********************************/ #define CW 1 // Assign a value to represent clock wise rotation #define CCW -1 // Assign a value to represent counter-clock wise rotation bool HSU_Val = digitalRead(2); // Set the U sensor value as boolean and read initial state bool HSV_Val = digitalRead(3); // Set the V sensor value as boolean and read initial state bool HSW_Val = digitalRead(4); // Set the W sensor value as boolean and read initial state int direct = 1; // Integer variable to store BLDC rotation direction int pulseCount; // Integer variable to store the pulse count float startTime; // Float variable to store the start time of the current interrupt float prevTime; // Float variable to store the start time of the previous interrupt float pulseTimeW; // Float variable to store the elapsed time between interrupts for hall sensor W float pulseTimeU; // Float variable to store the elapsed time between interrupts for hall sensor U float pulseTimeV; // Float variable to store the elapsed time between interrupts for hall sensor V float AvPulseTime; // Float variable to store the average elapsed time between all interrupts float PPM; // Float variable to store calculated pulses per minute float RPM; // Float variable to store calculated revolutions per minute /***************************** Setup *********************************/ void setup() { // Set digital pins 2, 3 and 4 as inputs pinMode(2, INPUT); pinMode(3, INPUT); pinMode(4, INPUT); // Set digital pins 2, 3 and 4 as interrupts that trigger on rising and falling edge changes.Call a function (i.e.HallSensorU) on change attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), HallSensorU, CHANGE); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), HallSensorV, CHANGE); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(4), HallSensorW, CHANGE); // Initialize the print monitor and set baud rate to 9600 Serial.begin(9600); } /*************************** Main Loop ******************************/ void loop() { if ((millis() - prevTime) > 600) RPM = 0; // Zero out RPM variable if wheel is stopped //Serial.print(HSU_Val); Serial.print(HSV_Val); Serial.println(HSW_Val); // Display Hall Sensor Values //Serial.println(direct); // Display direction of rotation //Serial.println(pulseCount); // Display the pulse count Serial.println(RPM); // Display revolutions per minute } /************************ Interrupt Functions ***************************/ void HallSensorW() { startTime = millis(); // Set startTime to current microcontroller elapsed time value HSW_Val = digitalRead(4); // Read the current W hall sensor value HSV_Val = digitalRead(3); // Read the current V (or U) hall sensor value direct = (HSW_Val == HSV_Val) ?CW : CCW; // Determine rotation direction (ternary if statement) pulseCount = pulseCount + (1 * direct); // Add 1 to the pulse count pulseTimeW = startTime - prevTime; // Calculate the current time between pulses AvPulseTime = ((pulseTimeW + pulseTimeU + pulseTimeV)/3); // Calculate the average time time between pulses PPM = (1000 / AvPulseTime) * 60; // Calculate the pulses per min (1000 millis in 1 second) RPM = PPM / 90; // Calculate revs per minute based on 90 pulses per rev prevTime = startTime; // Remember the start time for the next interrupt } void HallSensorV() { startTime = millis(); HSV_Val = digitalRead(3); HSU_Val = digitalRead(2); // Read the current U (or W) hall sensor value direct = (HSV_Val == HSU_Val) ?CW : CCW; pulseCount = pulseCount + (1 * direct); pulseTimeV = startTime - prevTime; AvPulseTime = ((pulseTimeW + pulseTimeU + pulseTimeV)/3); PPM = (1000 / AvPulseTime) * 60; RPM = PPM / 90; prevTime = startTime; } void HallSensorU() { startTime = millis(); HSU_Val = digitalRead(2); HSW_Val = digitalRead(4); // Read the current W (or V) hall sensor value direct = (HSU_Val == HSW_Val) ?CW : CCW; pulseCount = pulseCount + (1 * direct); pulseTimeU = startTime - prevTime; AvPulseTime = ((pulseTimeW + pulseTimeU + pulseTimeV)/3); PPM = (1000 / AvPulseTime) * 60; RPM = PPM / 90; prevTime = startTime; } 

注意:编程人员可能想将重复的中断函数代码分解成额外的函数,以简化整个程序。这样做可能导致该额外函数发生中断,以及计算之间的值发生改变,从而产生数据错误。正如试验板测试步骤和代码中所述,传感器输入的顺序只会影响旋转方向的确定。可以取消与变量“direct”相关的串行打印代码行的注释,在显示监视器中查看值。确认该值保持为 1 还是 -1,具体取决于您旋转电机轮的方式。如果出现偏差,则在相应中断函数的三进制代码中调换“CW”和“CCW”,以更正输出。

总结

BLDC 霍尔传感器现在配置为三通道、低分辨率编码器,能够提供精准数据,帮助进行导航和电机轮位置检测,而不会妨碍其主要的电机控制功能。一些 BLDC 控制器只使用反电动势来确定线圈和磁铁的位置,使霍尔传感器输出仅用于导航和位置检测。但无论如何,传感器对于用户而言,不只具有电机控制功能,还有其他更多价值。

其它资源:

Arduino IDE:http://www.arduino.cc/en/Main/Software

Teensyduino:https://www.pjrc.com/teensy/td_145/TeensyduinoInstall.exe

关于此作者

Image of Don Johanneck

Don Johanneck 是 DigiKey 的技术内容开发人员,自 2014 年以来一直在该公司工作。他最近刚转岗到现在的职位,负责撰写视频说明和产品内容。Don 通过 DigiKey 奖学金计划获得了北国社区技术学院电子技术和自动化系的应用科学副学士学位。他喜欢无线电控制建模,老式机器修复和修补。

More posts by Don Johanneck
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum