关于下一代跟踪技术需要知道的三件事:首先,你的机器人达到最佳性能了吗?

你的机器人在恶劣环境中工作吗?即使是最轻微的振动,随着时间的推移也会造成问题。

(图片来源:Molex)

如果你在仓库中利用 基于磁带、电线和磁铁的解决方案跟踪、监视和组织库存,这种技术可能会影响机器人的性能。以前的自动化技术可能有很高的可靠性,但任务灵活性很差,这意味着以前的自动化技术非常适用于特定任务,但多方面的或再利用的工作可能会变得很复杂。

为仓库、生产设施和运输路线构建的下一代跟踪系统需要现代化解决方案来满足新的需求,如振动保护和高保真检测。

人工智能和机器学习软件、传感器(物联网)和互连能力使机器人技术成为应对新时代商业挑战的主流方法

传感器在资产跟踪和监视中发挥关键作用

现在,机器人拥有高保真检测性能,可以在生产线和仓库等一系列应用中跟踪和监视一切。因此,日益复杂的跟踪和资产监视任务需要高速、小巧的传感器互连解决方案。同样,能够经受住工厂、仓库的环境考验,具有振动保护、对准功能且坚固耐用的互连产品可确保机器人长期保持更好性能。

自动化、协作机器人和你的仓库

自动化是所有行业垂直领域的无价之宝,可用于从检查到货物组装过程中的各项任务。例如,在电子行业,机器人在组装过程中通过拾放产品上的零件来协助制造电子产品。在医疗保健领域,机器人检查洁净室生产设施,以确保医疗技术制造所需的高质量环境的完整性。

传统的机器人执行单一的物理过程,如将物体进行点到点移动。现在,同样的机器人可以配备视觉系统,如相机。由此产生的机器视觉赋予机器人在多个地方拾放多个物体的能力,同时跟踪产品质量。

下面是工业跟踪方面的几个机器人发展趋势:

  • 协作机器人 (cobots) 在拾放操作中越来越受欢迎,特别是在仓储环境中。限制协作机器人使用的最主要因素是其灵活性和力量,不过许多新型协作机器人提高了灵活性和稳定性,使它们能够提升较重和形状怪异的物品,同时安全地与人类一起进行协同工作。
  • 自动导引车 (AGV) 是另一种流行的库存跟踪和管理解决方案。具有机器视觉功能的 AGV 在仓库地板上有效地移动货物,不受旧传感器技术的限制。与高级解决方案相比,它们具有出色的任务灵活性和活动性。

选择正确的硬件

Molex 接地跳线解决方案(图片来源:Molex)

由于硬件选择种类繁多,使得机器人设计师和工程师在选择互连解决方案时可能既复杂又麻烦。选择值得信赖的元器件,从而节省设计时间,避免猜测,将工作重点从硬件选型转向软件开发。

方便的选项是单一解决方案,通过层压式定制和标准母线、接地跳线解决方案Coeur 大电流互连系统支持充电应用,以实现高效、快速的充电。

Coeur 大电流互连产品系列(图片来源:Molex)

正确的互连:

  • 是基于振动保护的机器人需求的基础
  • 将使专有接口标准化
  • 支持传感器连接(激光雷达、雷达和照相机)和高速、小巧的数据传输

选择简单方便

这些 Molex 解决方案及其他更多产品都可以在 DigiKey 采购,并在本视频中进行了展示。

关于此作者

Image of Peter Stoffel

Peter 已在 Molex 工作三年,从事销售工程和新企业计划。他积极寻求新兴技术、市场、创业投资和伙伴关系,帮助 Molex 增加新能力。他于 2018 年毕业于南卡罗来纳大学,获得机械工程学士学位,并于 2021 年在西北大学获得工业和工程管理硕士学位。

More posts by Peter Stoffel,Molex 新企业部助理
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum