振荡器中待机 (ST) 和输出允许 (OE) 选项的差异

大多数情况下振荡器(包括可编程引脚可配置版本)均采用标准的 4 或 6 引脚封装,并保留引脚 1 用于称作“输出允许” (OE) 或“启用/禁用” (E/D) 的功能。(某些厂家如 Silicon LaboratoriesMicrochip 以及其他厂家都有一系列振荡器产品,其中可将引脚 1 或引脚 2 设为 OE 功能。)

有些厂家在同一系列或使用其他零件编号的产品中,会将此引脚 1 称作待机 (ST)、掉电 (PD) 或禁止 (INH) 引脚。

那么,这些功能有什么区别?各选项应在何时使用?

在这两种情况下,当激活此引脚 1 时(可以是“1”或是“0”),均会使输出时钟变为三态或 Hi Z(高阻抗);因此会使 PCB 层的时钟印制线内的振荡更少,或者让另一个时钟源馈入同一器件或设计人员希望时钟转为 Hi Z 的任何其他应用实例。

“输出允许”和“待机”功能之间的主要差别是,振荡器应在何时保持活动状态并再次驱动时钟输出(进行振荡)。

如果选择“输出允许” (OE) 功能,则元件内的振荡不会停止,只有振荡器内的输出电路被关断(振荡器输出门变为 Hi Z)。电源线路上的振荡器输入电流几乎与正常工作电流相同。

如果选择待机 (ST) 功能,则振荡器内的所有活动电路都将关断。这种情况会导致电源线路上的输入电流几乎为零。

如要恢复振荡,振荡器必须走一个启动周期。

厂家在其振荡器规格书中将“启动时间”参数定义为 3 ms 至 10 ms 范围。此时间非常长(相对于使用 OE 选项的纳秒而言),许多将性能和速度视为关键要素的应用都无法容忍这种延迟。

另一方面,对于电池供电型应用而言,由于关键问题是电池寿命,因此这些应用可以容忍这种相对长的延迟,以降低电路的总功耗。

关于此作者

Image of Dany Haikin

Dany Haikin 是 DigiKey 的区域应用工程师和技术支持经理,自 2012 年加入公司以来,一直主要负责以色列和中东地区的 DigiKey 客户应用和技术支持。他在电子行业有着超过 33 年的丰富经验,并拥有以色列理工学院的电气工程学位。

More posts by Dany Haikin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum