Nordic Semiconductor 的 nRF960 SiP 在蜂窝物联网应用中的优势

蜂窝 IoT 简称蜂窝物联网,正在彻底颠覆我们与大量设备已有的的连接和通信方式,使物联网比以往任何时候都更易于访问,用途更广泛。

这项技术利用 2G、3G、4G 和 5G 等蜂窝网络为各种物联网设备提供连接,从而能在这些设备之间实现数据和信息的无缝交换。

本博客将介绍 Nordic SemiconductornRF9160 SiP(系统级封装)器件如何帮助设计人员克服蜂窝物联网应用在尺寸、功耗和成本方面的压力。

SiP 技术的优势

SiP 是将两个或多个集成电路与无源元件集成在一个封装中。该技术具有系统尺寸小、产品上市间短和设计机会多等优点。

SiP 的高集成度意味着可以选择数字和模拟模块,并可在小型封装中集成天线和 MEMS 传感器等无源元件。这可以大大节省印刷电路板空间,有助于减少从智能手机到可穿戴设备、智能设备和其他物联网节点等各种终端产品的总体尺寸。

蜂窝物联网的紧凑型解决方案

Nordic 的 nRF9160 SiP(图 1)为各种应用和开发人员带来了触手可及的低功耗蜂窝技术。该器件克服了复杂的无线设计障碍,并凭借其高度集成和预认证优势,具备了在全球部署蜂窝技术所需的全套资质。

图 1:nRF9160 是一款结构紧凑、高度集成的系统级封装 (SiP) 器件。(图片来源: Nordic Semiconductor)

nRF9160 将一个应用处理器、一个完整的 LTE-M/NB-IoT 调制解调器、一个射频前端和集成电源管理整合到一个 10 mm x 16 mm x 1 mm 的紧凑封装中,为蜂窝物联网提供了一种精简的解决方案。该器件还包括一个具有内置 GNSS 支持功能特定版本,专为资产跟踪应用量身定制。除传统的 GNSS 卫星三边测量外,该器件还支持基站和 GPS 定位服务,以提供节能型定位采集性能。

nRF9160 SiP 配备了全球兼容的 LTE 调制解调器,可支持以下频段:

  • 美国 - B2、B4、B5、B12、B13、B14、B25、B26 和 B66
  • 欧盟/亚太 - B1、B3、B4、B5、B8、B13、B18、B19、B20、B25、B26 和 B28

此外,SiP 中嵌入的 Arm Cortex-M33 支持 Arm TrustZone 和 Arm CryptoCell 310 等安全功能。

该器件提供了多种数字和模拟接口及外设,能提供多样化的单器件设计选择。此外,该器件必要时还可用作独立的 LTE 调制解调器。为了促进全面的蜂窝物联网设计,该器件包括调制解调器固件、实时操作系统 (RTOS)、应用软件示例和硬件参考设计等基本组件。

该器件还包括一个 nRF52840 板控制器,可用于构建低功耗蓝牙网关等功能。

Nordic 还推出了 nRF9160-DK(图 2),这是一款经济实惠、功能齐全的单板开发套件,用于使用 LTE-M、NB-IoT、GPS 和 nRF9160 SiP 进行开发。

图 2:nRF9160 开发套件。(图片来源: Nordic Semiconductor)

该套件具有 LTE-M 和 NB-IoT 专用天线,支持广泛的频段,确保全球可用。该开发板配备了用于 GNSS 的专用贴片天线和用于蓝牙 LE 连接的 2.4 GHz 天线。该开发板采用 SWF 射频连接器,提高了 LTE-M/NB-IoT 和 2.4 GHz 天线的灵活性。此外,还有一个用于外部 GNSS 天线连接器。

该套件配备了用户可编程 LED 灯(共 4 个)以及 2 个按钮和 2 个开关,可直接进行输入和输出交互。该套件还提供多种 SIM 卡选项,既可使用 4FF SIM 卡,也可使用 MFF2 SIM 卡,因此,可插入 SIM 卡,也可焊接 (e)SIM 卡。为方便起见,该套件还捆绑了 iBasis 的 eSIM 卡,预装了 10 MB 数据。

设计人员还可以利用 nRF Connect SDK 为未来的开发做好准备。这是一个功能全面的软件包,涵盖了无缝启动的所有基本要素,包括应用层协议、实用示例、外设驱动程序等。

该套件与 Nordic 的云解决方案 nRF Cloud 无缝集成,简化了连接。为了进一步帮助测试和进行网络评估,nRF Connect for Desktop 中的 nRF Link Monitor 工具提供了 AT 命令界面,让您能够检查链路并检索网络相关信息。

结束语

总之,Nordic nRF9160 SiP 凭借自身优势成为一种极具吸引力的解决方案,适用于需要紧凑、节能和可靠的无线解决方案(如蜂窝通信)的物联网设备。其他优势包括信号完整性、易于设计、散热良好以及潜在的成本节约优势。

关于此作者

Image of Rolf Horn

Rolf Horn 已在 DigiKey 的应用工程部门工作六年之久。他的工作是帮助客户选择、使用先进的技术产品。DigiKey 是全球最大的电子元器件全方位服务分销商之一,经销着来自 1000 多家优质品牌制造商超过 1110 万种产品,其中 260 多万种现货供应并可立即发货。

More posts by Rolf Horn
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum