只要方法得当,即可轻松选择替代示波器探头

在我的职业生涯早期,我曾管理一个测试部门,我们有 22 名工程师和技术人员,以及约 35 台示波器。示波器中最常见的故障是探头缺陷。损坏的探针、断续连接的连接器、破损的电缆——示波器探头可能会出现没完没了的故障。所以,我们一年大概会换掉三十几个探头。

在寻找替代探头时,除了了解探头工作原理及其规格外,并没有什么秘诀。几乎所有示波器的每个通道都配有一个无源探头,因此探头是非常常见的测试配件。虽然无源探头经历了八十年的技术发展,但基本概念仍然很简单。如图 1 所示,10:1 无源探头基本上是一个补偿衰减器,用于连接到示波器的 1 MΩ 输入端接。示波器的 1 MΩ 输入可以建模为带并联小电容的 1 MΩ 电阻器。

图 1:10:1 高阻抗无源探头电路模型,探头可连接到示波器的 1 MΩ 输入。(图片来源:Art Pini)

通过将一个 9 MΩ 电阻器与示波器输入端(图 1 中的 RIN)串联,即可实现 10:1 衰减。这种组合将使探头输入端的低频信号在示波器输入端衰减 10 倍。对于更高频率的信号,示波器输入的分路电容 (Cin) 与同轴电缆的电容一起用作输入信号的低通滤波器。

若要实现平坦的频率响应,则需要进行均衡。若增加一个拐点频率与低通滤波器相同的串联高通滤波器,则可以使探头-示波器组合的频率响应变得平坦。这是通过使时间常数 RIN x CIN 等于 Ro x (CSCOPE in+CCABLE+C COMP) 的时间常数来实现的。由于示波器的输入电容变化很小,所以增加了可变电容 CCOMP 来调整低通元器件的时间常数。根据每个示波器手册中的说明,可对该电容器进行调整以设置低频补偿。

我们来看一个寻找替代探头的例子。假设我们要为 Teledyne LeCroy HDO4104A 1 GHz 四通道示波器寻找替代探头。此示波器通常随附四个 PP018 500 MHz 探头。我们需要有关示波器的一项信息是输入电容 CSCOPE in,可在规格书中找到。规格书列出的输入电容为 16 pF;如果没有明确列出,可以假设公差为 ±20%。

首先在 DigiKey 网站上搜索示波器探头。搜索结果之一如图 2 所示,为“测试引线 - 示波器探头”页面。

图 2:通过 DigiKey 网站的“测试引线 - 示波器探头”页面突出显示搜索条件:无源探头、10:1 衰减、500 MHz 带宽和 10 MΩ 的探头输入电阻。(图片来源:Art Pini)

搜索得到 16 种产品,如图 3 所示。

图 3:搜索结果列出了 16 种探头,前 8 种有库存。其中一个选择是完全相同的替代品 PP018,但也有来自其他制造商的合适探头。(图片来源:Art Pini)

在前 8 个搜索结果中,有 6 个是 Teledyne LeCroy 探头,包括随示波器提供的 PP018 探头。此外,还有其他两家制造商的探头:Cal Test ElectronicsCT4203Carlisle Interconnect TechnologiesP500-010。通常来说,最好是评估其他选项。

通过查阅每个探头的规格书,我们可以比较表 1 所示的关键规格。

表 1:使用八个关键探头规格,比较来自三个不同制造商的探头产品。(表来源:Art Pini)

这三个探头都高度匹配。之前没有提到的一个关键规格是补偿范围。这是探头可以匹配的示波器输入电容范围。由于示波器的输入电容为 16 pF ±20%,因此所有这些探头都能匹配。

第二个问题是探头尖头的直径。较小的 2.5 mm 直径有更紧密的探头间距,而不会产生物理干扰。较大的 5 mm 探头尖头更坚固,不易破损。这种工程决策只能由用户来决定。

总结

虽然工程师知道需要小心使用示波器探头,因为并非所有损坏都可以立即看到,但有时即使小心翼翼使用,探头也会出现故障。不巧的是,这种情况通常会出现在最重要的测试中。

如上所示,使用 DigiKey 的产品搜索引擎和提供的基本选择指南,获得替代品变得更加轻松。除了探头尖头直径外,此处选择的三个探头主要区别在于成本——这是最终的工程决策。

或者,也可以向邻桌“借用”。

关于此作者

Image of Art Pini

Arthur (Art) Pini 是 DigiKey 的特约作者。他拥有纽约城市学院的电气工程学士学位和纽约城市大学的电气工程硕士学位。Art 在电子领域拥有超过 50 年的经验,曾在 Teledyne LeCroy、Summation、Wavetek 和 Nicolet Scientific 担任重要工程和营销职位。Art 对测量技术很感兴趣,在示波器、频谱分析仪、任意波形发生器、数字化仪和功率计方面有着丰富的经验。

More posts by Art Pini
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum