用 Kingston 的 IronKey 产品确保数据安全

Kingston Technology 是向全球需要强大数据保护的政府、企业、中小公司和个人提供硬件加密 USB 驱动器的领导者。2018 年,Kingston 收购了 IronKey,将其强大的、由政府资助的安全资产带到了 Kingston。今天,Kingston IronKey 驱动器在全球范围内提供一流的加密存储解决方案。

虽然很多媒体关注的是涉及客户个人身份信息的违规事件,但许多其他数据对企业来说是有价值的,那就是他们的工程数据、知识产权和软件/固件。这些工程和工业数据属于诸如 DigiKey 等业内分销商的客户。DigiKey 现为客户提供 Kingston IronKey USB 驱动器和外置 SSD,以保护他们宝贵的移动数据。

现在向嵌入式客户提供以下 IronKey 驱动器:基于 Windows/MacOS 的 Vault Privacy 50 (VP50)、独立于操作系统的小键盘、Vault Privacy 80 外置 SSD (VP80ES) 和 Keypad 200 USB 驱动器。

所有 IronKey 驱动器采用高级加密标准,在 XTS 模式下为 256 位,实现了基于硬件的最优加密功能。这些驱动器还具有暴力密码攻击保护和带有数字签名固件的 BadUSB 保护。暴力攻击保护可防止攻击者猜测密码,以避免驱动器加密被清除,数据被永久性删除。

为了使用方便,所有驱动器都提供多密码选项,防止因忘记一个密码而无法访问驱动器。VP50 和 VP80ES 驱动器在传统的复杂密码基础上增加了口令模式,这样就可以创建更长、更强的密码,使其便于记忆,更加安全可靠。

IronKey VP50 USB 驱动器是 macOS 或 Windows 用户的理想之选。该驱动器的图形界面简单易用,包含一个眼睛符号,可以直观地看到输入的密码,无需再为输错密码而感到烦恼。VP50 的容量为 8GB - 256GB,通过了 FIPS 197 认证(由 NIST 认证的实验室),验证其加密正确。

IronKey VP80 外置固态硬盘独立于操作系统,提供 480 GB 至 1920 GB 的更大容量选择。这款产品采用了触摸屏,简单易用,具有小键盘驱动器方面独一无二菜单式界面并且通过了 FIPS 197 认证。

Keypad 200 USB 独立于操作系统,容量为 8GB - 128GB。它提供了一个物理键盘接口,且相对较小,便于携带。这款产品通过了 FIPS 140-3 三级认证(申请中),表明其达到了包括防篡改在内的高水平军事级安全性能。

所有这些驱动器都非常适合工程和工业应用,其中小键盘对 Windows/MacOS 生态系统以外的设备非常有用,如机器、打印机和其他具有用于大容量 USB 接口的设备。根据许多工程、制造和现场条件的情况,使用案例也会有所不同。

如果你正在寻找一个可靠的安全解决方案来保护并加密最新设计数据,请访问 DigiKey 网站上的 Kingston 供应商中心,了解其最新的前沿技术。

关于此作者

Image of Richard Kanadjian

Richard Kanadjian is currently the Business Manager of Kingston Technology’s Encrypted USB unit. He joined Kingston in 1994 and has served the company in a variety of roles for both the Flash and DRAM divisions. Among his many positions, Mr. Kanadjian was a field applications engineer in the company’s strategic OEM division, where he helped build relationships with leading PC and chipset manufacturers. Prior to his current role, Mr. Kanadjian was part of the SSD product engineering department helping develop and support Kingston’s enterprise SSDs on both a technical and customer level.

More posts by Richard Kanadjian
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum