再现 21 段维多利亚显示屏

在我看来,当今显示技术选择众多,令我们眼花缭乱。例如,我最近看到一个时钟,乍看上去似乎用了六个数码管。什么?你什么意思,“什么是数码管?”数码管是 20 世纪 50 年代后期、60 年代及 70 年代早期显示数字信息的主要方式之一;尽管有许多变体,主要还是显示阿拉伯数字 0、1、2、3、4、5、6、7、8 和 9。

数码管与真空管形状相似,但不是真空,其中充满低压气体,通常为氖混合少量汞或氩,称为彭宁混合物。数码管还包含金属丝网阳极和多个阴极,其中阴极形状类似于数字或其他符号。在阴极和阳极之间以几毫安的电流,施加约 170 伏直流电的启动电压,每个阴极都可以发出氖气独有的红橙色光。

最终,数码管在商业应用中还是被其他类型的显示屏所取代,但仍然受到业余爱好者、DIY 爱好者和创客的追捧。直到最近,数码管的唯一获取方法是从旧设备中回收,或购买来自东德或俄罗斯的库存新品 (NOS)。NOS 是指从未出售给客户的陈旧库存,但仍为原包装的“新”商品。

图 1:R|Z568M 数码管与经典的 Z568M 电子管引脚兼容,显示尺寸为 2 英寸宽、4 英寸高。(图片来源:Dalibor Farny)

然而,几年前在撰写本文时,捷克共和国一位名叫 Dalibor Farny 的年轻小伙子开始提供 R|Z568M 电子管(图 1),其中“R”表示“复兴”。这些令人惊艳的精品可显示 2 英寸宽、4 英寸高(大多数电子管要小得多)的数字,并且与原始 Z568M 电子管引脚兼容,后者被广泛认为是有史以来最漂亮的电子管之一。

实际上,我的办公室就有一套 Dalibor 电子管。我的电子管有铜制网状阳极和黄铜底座,这是他做过的仅有的两个蒸汽朋克套装之一,但我偏题了......

在开始撰写这个专栏时,我注意到当今设计人员拥有众多显示技术选择,让他们眼花缭乱。举个例子,我刚提到一个似乎用了六个数码管的时钟。但近距离查看发现,每个玻璃管包含一个小型 OLED 显示屏,可用于显示任何位图式图像,包括看起来像是数码管阳极和发光阴极的图像。

此外,我相信大家都熟悉 7 段 LED 显示屏,例如 Lite-On Inc.LSHD-5601。该产品有多种颜色可供选择,并且提供共阳极和共阴极配置。我记得这些显示屏首次出现是在 20 世纪 70 年代初。那时,你可以有任何想要的颜色,只要是红色就行。

这些 7 段 LED 显示屏迅速出现在需要显示数字的各种设备上,包括手表和四函数电子计算器。在电子计算器中,除了十进制数字外,还可用于表示十六进制值,尽管字母字符必须以大写和小写符号的混合形式表示:A、b、C、d、E 和 F。

当然,不久之后,设计人员决定他们需要显示比十六进制数字更多的字符,因此加快了 9 段、14 段和 16 段器件的推出。

复古袭来

出于某种原因,我们大多数人都倾向于认为我们周围看到的一切都是最近发明的。实际上,几乎所有东西在之前都曾以一种或另一种形式出现过。正如牧师在《传道书》1:9 所说:“有的事后必再有;行的事后必再行,日光之下并新事。”(我想他没有被邀请参加过很多派对)。

重点是,当我第一次看到 7 段 LED 显示屏时,我认为这是有史以来最棒的东西,就像他们说的那样,我之前从来没有想过有这样的事情。因此,当我发现一位名叫 George Lafayette Mason 的发明家于 1898 年为 21 段显示申请专利时,你可以想象我有多么惊讶,这将它们牢牢锁定在维多利亚时代(该专利最终于 1901 年获得批准)。每段显示都有一个小白炽灯泡,全部由一个复杂的机电开关控制,该开关会激活相应各段以显示所需的字符(图 2)。

图 2:由 George Lafayette Mason 于 1898 年发明,在 21 段显示中,每段都有一个小白炽灯泡,全部由一个复杂的机电开关控制。(图片来源:美国专利局)

我在这里闲聊这些是因为我在英国的密友 Steve Manley 和我这个谦逊的叙述者,非常开心地使用三色 LED 来点亮显示段,打造出 10 个字符版本的显示屏。较短的部分有一个 LED,较长的则有两个 LED,共 35 个 LED。作为其中的一部分,Steve 设计了一个小型电路板(50 mm 宽和 64 mm 高)和 10 mm 深的 3D 打印外壳(图 3)。

图 3:LED 电路板(左)和 3D 打印外壳(右)再现了 Mason 的 10 个字符版本,采用 35 个三色 LED 代替白炽灯泡。(图片来源:Steve Manley)

这些 LED 以菊花链方式连接在一起,属于种类繁多的 WS2812B 系列,如 Adafruit Industries LLC4684。每个 LED 都有一个相关的 100 纳法 (nF) 电容器,并跨接在 0 伏和 5 伏端子上。此外,电路板有一个 47 微法拉 (μF) 电容器,跨接在自身的 0 伏(接地)和 5 伏电源输入端之间,还有一个与电路板数据输入端串联的 330 欧姆 (Ω) 电阻器。

总结

看看图 3 所示的带有 35 个三色 LED 的 21 段电路板,你就会开始想用一块电路板可以完成的所有事情;请记住,Steve 和我各自都在我们的显示屏使用了十个。除了显示数字、字母和标点符号,我们还能显示一些惊人的图案和效果。我们甚至能让显示屏对声音做出响应。

当然,这意味着我们需要某种控制一切的办法,这就是为什么我们为此设计了专用控制板,我将在下次博客中进行介绍。同时,随时欢迎你们提出各种意见、问题和建议。

关于此作者

Image of Max Maxfield

Clive "Max" Maxfield 于 1980 年在英国谢菲尔德哈兰大学获得控制工程理学学士学位,并开始了他的大型计算机中央处理器 (CPU) 设计职业生涯。多年来,Max 从事过从硅芯片到电路板,从脑电波放大器到蒸汽朋克幻想引擎(不要问)等各种产品的设计。同时,他还在电子设计自动化 (EDA) 的前沿领域浸淫 30 余载。

Max 是多本书籍的作者和/或合作者,包括《Designus Maximus Unleashed》(在阿拉巴马州被禁止)、《Bebop to the Boolean Boogie》(非常规电子指南)、《EDA: Where Electronics Begins》、《FPGAs: Instant Access》和《How Computers Do Math》。浏览他的“Max’s Cool Beans” 博客

More posts by Clive "Max" Maxfield
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum