您所不知道的 Digi-Key 在售产品

无论您是在寻找完美的礼物或圣诞节小礼物,还是只需要一些其他物品,如果您不想跑到当地的大型商店,Digi-Key 也许能助您一臂之力。在我开始担任应用工程技术员之前,我也不清楚我们的产品竟然如此丰富。在您真正开始探索我们网站上的某些产品类别之前,您或许对我们的九成产品都一无所知。因此,为帮助您解决这个问题,我整理出一份产品类别清单和一些单项产品,希望能满足您的需要!

大多数人都知道我们销售电池。我们几乎拥有各种形状及尺寸的电池类型。点击此链接可查看较为常见的非充电碱性电池类型。此外,我们还销售多种尺寸的锂基纽扣电池。这个假期别忘了备好电池哦!

需要胶带包装礼物吗?我们销售各种胶带,包括电工胶带管道胶带油漆工胶带遮蔽胶带,甚至还有具有多种用途的 Scotch® 品牌胶带。

以下是您可能不知道的产品类别清单以及一些单项产品。

高曼粘钩

USB 电缆 - 微型、迷你型、C 型

USB 电缆 - 闪电型

手机充电座/壁插式适配器 **注:我们还销售适合其他各大洲使用的此类产品,以满足您国际旅行的需求。

电源插板/浪涌保护器 - 我偶然发现的一款很酷的产品就是这个扩展板 (TL1731-ND),此产品包括 USB 端口和设备充电支架。当然,我们有许多类型,因此您需要单击类别链接才能查看所有类型。

延长线

存储卡 (SD) 读取器

电视壁挂架 - 您知道我们有这些产品吗?我也不知道!

耳塞、安全眼镜、其他个人防护用品

键盘

绑扎带

螺丝刀套件

分类工具套件

电话/平板电脑维修套件

折叠小刀

Hemostats - 除了用于从明尼苏达州长牙齿的北梭鱼身上取下钩子之外,说真的,您的工具箱里需要这么一个工具。

如果您在太阳升起之前进行冰钓,那么另一个超级方便的工具就是颈灯,这款灯能够以完美的角度照亮您的浮子。Digi-Key 拥有种类繁多的便携式照明工具,从头灯灯笼以及各种类型的灯具,不一而足。

机器人套件- 您可能知道我们有这些产品,但可能不知道我们有哪些类型。如果您不知道自己在寻找哪类机器人,那么,如何选择这些产品可能会令人生畏。我们提供各种各样的机器人,其中一些更适合初学者(涵盖小学生到 100 岁以上的老者,因此,您永远不要因为年龄大而不能去学习),还有一些则更为高级。

有些产品不但容易上手,而且还能给所有技能级别的人带来乐趣,包括:

Airblock 无人机 - 该无人机很容易拼装并且开箱即用。您只需下载一个应用程序就可以开始使用。此外,您也可以为它编写程序,进一步扩展它的应用!

MBot Ranger - 该产品与 Airblock 出自同一家公司,开箱即可轻松启动和运行。由于可将此产品改成三种不同的机器人,因此其扩展空间更大,并且盒子里包含所有零件。同样,这款产品也在出厂时预先加载了示例代码,但如果您愿意,也可以编写自己的代码。

下一个套件需要您具备更多技巧,因为您需要完成大量的焊接。这个放在您的壁炉架上该有多酷啊?

您想寻找更具探索性,但适用于初学者的套件吗?看一下这些入门套件

Digi-Key 不仅提供各种节日礼品,而且还提供有用的日常用品。下次您需要这些商品时,不妨先查看此页面,然后将其添加到订单中,省去跑商店的麻烦。请记住,如果您有任何问题或需要我们帮您寻找产品,请致电我们的应用工程团队。我们的团队提供全年 365 天,每周 7 天,每天 24 小时服务。

关于此作者

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt 是一名应用工程技术人员,自 2011 年以来一直在 DigiKey 工作。她通过 DigiKey 奖学金计划获得了北国社区技术学院电子技术和自动化系的应用科学副学士学位。其目前的职责是协助创建独特的技术项目,记录流程并最终参与项目视频媒体报道的制作。在业余时间,Ashley 喜欢——哦哦,等等,当要照顾孩子的时候,还有空闲时间吗?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum