锂离子电容器有助于在恶劣环境中实现高质量电源

如果你从事过使用可充电电池或双电层超级电容器 (EDLC) 的分布式电源解决方案方面的工作,就会了解这种这类电源的局限性。使用电池时,必须与环境性能、系统尺寸和安全进行权衡,而且会增大成本并降低性能、尺寸和安全性。采用 EDLC 可以解决其中的一些问题,但这种器件只是缺乏许多应用所需的能量容量。

为了消除这些限制,你可以转向锂离子电容器 (LIC),也就是所谓的混合超级电容器。可能你还不熟悉这种器件,LIC 是融合两种不同技术的非对称设备;其阴极像超级电容器,而阳极类似锂离子电池(图 1)。LLC 的非对称结构使其非常适用于电源质量应用,让这些应用在高能量密度、高功率密度、环境坚固性和耐久性方面获益。

图 1:LIC 在非对称结构中融合了两种不同的技术;阳极类似锂离子电池,阴极类似超级电容器。(图片源: Eaton

LIC 可作为备用电源,在用电高峰期防止电压骤降的影响。在化工厂和半导体制造等工业系统中,即使是电源出现短暂中断也会导致代价高昂的停工。停电和断电会干扰数据中心的高速缓存、RAID 系统和存储服务器的运行。

让我们分别考虑一下来自 Eaton、Taiyo YudenTecate Group 的、适合用于边缘电源质量保护应用的三个例子,最后简要介绍使用 LIC 时的一些设计注意事项。

LIC 的额定工作温度低至 -25°C

许多 LIC 的工作温度范围为 -15 至 +70°C,但如果你的应用需要在更冷的环境中工作,可以选择 Eaton 提供的 HSL1016-3R8306-R。这是一款 30 F LIC,其指定工作温度低至 -25°C(图 2)。这种 LIC 在 20°C 环境温度下的充电周期超过 25 万次,免维护使用寿命长达 20 年。这款电容器的能量密度是标准超级电容器的八倍。

图 2:HSL1016-3R8306-R 是一款 30 F LIC,其工作温度低至 -25°C,在 20°C 环境下的额定充电周期超过 25万次。(图片源: Eaton)

高温运行 LIC

Taiyo Yuden 的 LIC1840RH3R8107 100 F LIC 满足炎热的工业和户外环境的需求,其额定工作温度高达 85°C,等效串联电阻 (ESR) 为 75 mΩ(图 3)。这种 LIC 在 85℃ 时的工作电压范围为 2.2 至 3.8 V,在 105℃ 时的电压范围为 2.5 至 3.5 V,因此适合高温应用。这类 LIC 的特点是,高温下使用时电容降额较小,内阻变化得到了改善。

图 3:LIC1840RH3R8107 是一款高温 LIC,可在高达 85℃ 的温度下处理 3.8 V 电压。(图片源:Taiyo Yuden)

450 F 用于高能量应用

如果你正在设计一个能从高能量密度受益的应用,Tecate Group 的 450 F TPLC-3R8/450MR18X40 可能就是你所需要的电容器,因为该器件是其 18 个 LIC 家族中最大的(图 4)。该器件的额定电流为 2.25 A,峰值为 14.1 A,直径 18 mm,高 40 mm,重 18 g。TPLC-3R8/450MR18X40 在额定电压和最高工作温度下运行时,预计寿命为 50 万次,耐用等级为 1000 小时。

图 4:450 F TPLC-3R8/450MR18X40(后排中间)是 Tecate Group TPLC 系列中容量最大的 LIC。(图片来源:Tecate Group)

用 LIC 进行设计

像其他超级电容器一样,LIC 的电压会根据其充电状态发生线性变化。在需要通过单电池获得稳定工作电压的应用中,需要升压转换器。使用多个串联 LIC 的设计通常可以利用降压转换器,以获得稳定的电压。

与其他可以放电至零伏的超级电容器不同,LIC 的最低放电电压通常被限制在 2.2 V,以防造成损坏。这项功能需要通过电池管理系统 (CMS) 进行可靠的操作。CMS 在大约 2.2 V 时停止对 LIC 放电,并在包含多个串联电池的设计中保持电池电压的平衡。标准 EDLC 通常在 30 s 左右完成放电,而 LIC 放电则在几分钟内就能完成;这是边缘电源质量解决方案与众不同的地方。

LIC 的使用寿命与应用电压和工作温度直接相关。较高的温度和工作电压会减少 LIC 的寿命。能够最大限度延长使用寿命的主要参数是更低的工作电压,这可以通过电池串联实现。

总结

在为恶劣环境设计分布式电源质量解决方案时,LIC 是一个绝好的第三选择。这类器件的混合结构将锂离子电池和 EDLC 的各个性能整合在一个器件中。这类电容器具有较长的充放电寿命和较高的能量密度,而且放电时间延长到几分钟而不是几秒钟,这在边缘电源质量解决方案中是独树一帜的特性。LIC 可以带来更小、更坚固、更安全的解决方案。当然,需要良好的系统设计实践才能最大限度地发挥其作用。

关于此作者

Image of Jeff Shepard

Jeff 从事电力电子、电子元件和其它技术主题写作 30 余载。在其于 EETimes 任职高级编辑期间,他开始了电力电子写作。后来,他创立了一份叫《Powertechniques》的电力电子杂志,再后来又创立了一家全球性的研究和出版公司 Darnell Group。在开展各项业务的同时,Darnell Group 还发布了 PowerPulse.net,专门针对全球电力电子工程社区提供每日新闻。他是一本名为《Power Supplies》的开关模式电源教课书的作者,该书由 Prentice Hall 旗下 Reston 分部出版。

Jeff 还是 Jeta Power Systems 共同创始人,这是一家高功率开关电源制造商,后来被 Computer Products 收购。Jeff 也是一个发明家,其名下拥有 17 项热能收集和光学超材料美国专利,同时他也是掌握电力电子行业全球趋势的专家和网红发言人。他拥有加利福尼亚大学定量方法和数学硕士学位。

More posts by Jeff Shepard
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum