让我们做一个电池 - 实验 5

在这篇博文之前我一共发布了其它四篇系列博客,分别是“尝一下电的味道!- 实验 1”、“让我们恶搞 一下电池!- 实验 2”、“你的第一个电路 - 实验 3”和“可变电阻 - 实验 4” 。对于没有看过的读者,有兴趣的话单击上面链接即可查看。我最近收到了 Charles Platt 写的第二版《Make: Electronics》 ,并决定做一下这本书提供的所有试验。这篇博客是我对第五个实验结果的记录。

是时候完成第 1 章的最后一个实验了

我在自己的五金杂物箱中找到了几个很便宜的 1 英寸长的 L 形镀锌钢板架。

我按照书中建议的第一个方法,没能点亮 LED。

幸运的是,我在一个十元店中找到几个塑料容器,能够用来模仿 Platt 先生的第二个搭建方法。这个方法产生的电压更高,因为我们串联了多对电极(钢架和硬币做的)。

点亮 LED!

这个方法的最高电压读数是 3.8 V,高于我的预期。

所以务必要先测量电路再连接 LED。如果测得的电压高于你的 LED 的最大正向电压(检查其数据手册),就可能会像实验 4 中那样 LED 烧毁问题,那么你该怎么做呢

事实证明,虽然在 LED 上施加超过建议的正向电压不好,但当柠檬电池上有负载时(如 LED),可能是无法维持这个电压的。随后你会有趣的发现,柠檬电池接不接 LED 所测的电压差异明显,接 LED 后,电压会明显下降。

电流也很重要。电池内阻限制了电流,而电流是能否点亮 LED 主要因素。

因此,可以告诉你,将 LED 连接到柠檬电池上很安全,肯定烧不坏 LED!

电压最终稳定在 2.1 V

开始这个实验前务必要仔细阅读实验理论说明。对电压、电流和电阻之间关系有一个基本了解,对理解电以及如何和为何能形成电路会大有帮助。

为了保持测试引线状态良好,需要用肥皂和水对之进行清洗并迅速使之干燥以防生锈。

到第 2 章了!

你几乎可以从 DigiKey 获得这个实验所需的一切材料!

几乎所有材料都可以从 DigiKey 获得,具体包括:

关于此作者

Savitri Sepulveda, Associate Applications Engineering Technician, started her career at DigiKey in 2017. She is responsible for helping European customers resolve their technical questions. Savitri holds a Bachelor of Science degree in Industrial Engineering. In her free time, she likes to tinker with electronics, volunteer as an English teacher at the local Senior Center, play video games and take MOOC courses.

More posts by Savitri Sepulveda
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum