是时候认识一下我们的国际工程师了(2019 全球工程师日)

在过去的 5 年中,国家工程师周让 DigiKey 有机会展示我们北美地区的客户和员工在电子和技术方面取得的创新、进步。

我们决定,是时候关注我们的全球员工和客户在技术和创新方面所做的贡献了。我们调查了有哪些因素激励了我们的工程师从事他们今天所做的工作,他们对下一代工程师的建议,以及他们最喜欢的一些发明。

姓名:Dany Haikin

工程师类型:电子工程师

DK 工龄:7 年

最初是什么启发你成为一名工程师的?

我想了解能搞定一切的小型电子设备的奥秘。

在工程方面现在还有什么在激励着你?

工程学不仅是知识,还是解决事情的方法:分析问题或任务、思考、使用可用资源、采取行动或去尝试。

你觉得什么对于激励下一代进入工程行业很重要?

就像我刚刚说过的,保持激情,勇于面对挑战并能够去克服它。技术人员知道如何维修东西(有时甚至比工程师更擅长),而工程师则要创造技术并实现它。我觉得就像生孩子一样。首先你得热爱它,并掌握一些基本技能。

作为一名工程师,你觉得最大的回报是什么?

工作带来的满足感、从不感到厌倦、工作环境

你觉得有史以来最重要的几项发明是什么?

空调、钥匙盘、尿布、手机、互联网


姓名:Rolf Horn

工程师类型:通用电气,半导体专业领域

DK 工龄:5 年

最初是什么启发你成为一名工程师的?

我想是我对电子行业的热情以及业内的持续创新启发了我。工程作为一门历久弥新的学科,触及了德国文化的内在作用。

在工程方面现在还有什么在激励着你?

我想继续学习,让自己成为一名真正值得信赖的、完全被认可的顾问,能针对任何类型的电子元器件提出自己的建议,并针对尽可能多的客户问题提出解决方案。

你觉得什么对于激励下一代进入工程行业很重要?

有两点:学习物理基础知识的传统方法和针对未来创新的最先进技术。

作为一名工程师,你觉得最大的回报是什么?

在解决任何技术支持问题时被认为是最可依赖的人。

你觉得有史以来最重要的几项发明是什么?

车轮、埃及吉泽赫的胡夫金字塔、印刷机、达芬奇的飞行器、蒸汽火车、电报、电话、爱迪生的电灯泡、奔驰三轮汽车、Konrad Zuse 电脑、贝尔实验室的晶体管、Sputnik 人造卫星、最初的“Digi-Keyer”、ARPANET 网络、Intel 4004、4 位 CPU、手机、GPS、CBM C64 8 位个人电脑、3D 打印机、哈勃太空望远镜、欧元、蓝牙、Linux、火星漫游者探测器、Google 搜索、Android、IBM Watson(为解决疑难问题而而开发)、DK IoT Studio。


姓名:Savitri Sinnema

工程师类型:工业工程师

DK 工龄:2 年

最初是什么启发你成为一名工程师的?

从小到大,我发现我所遇到的工程师,无论是否从事工程类工作,他们都更勇于探索世界。他们比其他人更善于用积极、有趣又富有成效的方法来解决问题。正是这样的生活方式触动了我。

在工程方面现在还有什么在激励着你?

未来世界的无限可能!在 100 年前,如今的某些技术完全超乎想象。因此,我迫不及待地想看看,未来世界会是什么样子。

你觉得什么对于激励下一代进入工程行业很重要?

让年轻人更积极地面对这个世界,培养他们自主创新,而非只是一个消费者。可以问问年轻人,生活中现有的产品如何改进,如何实现,改进后又将如何影响世界;跟他们谈谈最新的发现,以及尚未解决的工程挑战,向他们宣扬创客博览会等类似活动(线上或线下),诸如此类。

有人认为,没创造力的人才做工程,不擅长数学和科学的人就做不了工程,消除这些误解同样很重要。诚然,学习需要持之以恒,进阶之前要打好基础。但是,经常解决难题能让人学会如何更好地学习,如何解决问题。对今后的人生而言,这都是极其宝贵的财富。就像游戏角色一样,一开始我们的属性就各不相同,并受到我们对待生活与世界的方式影响,可对于那些有用的重要属性,总有办法能够升级。的确,某些人可能更擅长某些领域,可我们要取长补短,运用已有的知识拓展见识,解决面临的问题。勇于尝试并从错误中总结经验,吸取教训!

作为一名工程师,你觉得最大的回报是什么?

当你设法解决难题时,你不得不静下心来,全神贯注,冥思苦想。在豁然开朗的那一刻,尤其是你所解决的问题又能帮助他人解决问题时,让人感觉一切付出都是值得的。

你觉得有史以来最重要的几项发明是什么?

晶体管、车轮、印刷术、蒸汽机、抗生素、电报


姓名:Penny Tse

工程师类型:电子工程信息与通信

DK 工龄: 5.5 年

最初是什么启发你成为一名工程师的?

我喜欢数学和物理。我知道学习工程可以扩展我在这些科目的视野,然后我就可以在日常生活中应用它们。我刚毕业时,就参加过一个项目,负责将电容式触摸感应功能集成到无绳电话中。那时 iPod 刚刚推出才一两年。我已经感受到技术对个人生活和体验的影响,我有兴趣在这个领域进一步发展。

在工程方面现在还有什么在激励着你?

向他人分享和推广技术。同样的技术可以用在不同的应用中,或者不同的技术可以用在同一应用中;这对创新有很大帮助。在我最近的岗位上,我可以接触到多种多样的技术和产品。我对这些技术和产品如何激发人们产生不同的想象感兴趣,因为这会改变我们未来的生活。

你觉得什么对于激励下一代进入工程行业很重要?

互联网改变了世界,特别是我们收集信息、寻找答案和获取知识的方式。在过去,我们需要上课来研究如何进行 PCB 布局。现在,你可以通过在线视频制作车辆或手机。现在不用担心像上一代那样面临资源或技术匮乏,在互联网上找到并精确收集所需的信息以及专注于创新对于下一代才是至关重要的。

作为一名工程师,你觉得最大的回报是什么?

就像前面提到的,我想为工程社区创造更多内容以分享新技术和新创意;我们创造的内容越来越受到关注并激发更多的创新就是最大的回报。

你觉得有史以来最重要的几项发明是什么?

光纤、互联网和人工智能

关于此作者

Image of Kayla Krosschell

Kayla Krosschell 是公关和营销传播专员,2013 年加入 DigiKey 团队。她在北达科他大学获得了大众传媒专业文学学士学位,并且是美国公共关系协会 (PRSA) 的会员。Kayla 目前的工作职责包括新闻稿撰写、媒体关系、整合营销活动、材料编写与校对、广告与网络文案以及社区外联。业余时间,Kayla 喜欢远行去参加北达科他大学的体育活动,偶尔也会小喝一两杯啤酒。

More posts by Kayla Krosschell
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum