改善整个供应链的安全与保障

供应链好了才能好。

目前全球供应链所面临的压力强化了供应链流程的脆弱性及其与变化和短缺的联系。这只是最终用户重新审视其供应链的原因之一,因为这样才能确定具体操作的安全与保障以及可持续性,同时建立更灵活、更敏捷和反应更迅速的伙伴关系。

安全与保障

供应链攻击并不是新事物。威胁和坏蛋总是会寻找新的方法来破坏网络,现在他们通过供应链找到新的机会。这些攻击会对企业的运营和声誉造成损害,并使企业及其供应商付出高昂的代价。攻击者为了寻找最容易进入网络的途径,往往会利用供应链中的漏洞,最终获得进入原始目标网络的途径。

可持续性

供应链的可持续性包括两个主要元素:可用性和环境管理。

供应商的产品往往是一个更大的解决方案的一部分;在某些情况下,Molex 天线是某个成品中 200 多个元器件中的一个。制程中任何一个环节的延迟都会对整个供应链造成巨大破坏,并阻碍生产商在销售截止前出货的能力。

这就是为什么各个公司都在做更多的尽职调查,以了解其上游和下游供应商,同时盘点每一个合作关系并确定薄弱环节。

可持续发展的另一部分是供应商满足全球新的和不断变化的环境管理期望、法规和合规标准的能力。

例如,人们对深度追踪供应链可持续性产生了新的兴趣,以确保元器件没有与手工采矿、冲突材料或重大碳排放相关。公司关心循环流动和可回收性,并希望核实他们使用的元器件符合并支持制造商的环境、社会和治理 (ESG) 目标。

了解你的供应商

制造商希望响应级别以分钟、小时和天来计,而不是周、月或季度,因此需要实时获取最新信息,这对有效运营至关重要。

这种新的响应水平要求意味着供应链合作伙伴必须满足不断变化的要求,以提高透明度,缩短交货期,增加灵活性并提高敏捷性。

Molex 重新审查了供应链战略,同时利用数据来改善客户体验。因此,Molex 会对其供应链监管和供应商进行仔细评估,以提高透明度和信心。该公司的规模、架构和关系确保了构成产品整体的具体组件都将满足最终用户的安全与保障目标。

当前和未来需求

帮助自动化和确保供应链安全的技术正在不断发展。能力包括:

  • 温度监测,用以确保食品和药品的安全
  • 预测性维护(或 PdM),运用人工智能 (AI) 算法协助供应商和物流公司检测故障模式,以预测并避免未来故障的发生
  • 机器学习(或 ML)可以分析数据,用以确定潜在的障碍和瓶颈,并提出建议,以加快供应链运转速度。
  • 基于状态的监控(或 CbM,用以在导致延误之前补救可能的故障
  • 功能安全(或 FuSa)评估,能够让系统设计者采取措施,最大限度地减少威胁
  • 使用区块链来实现更快、更具成本效益的产品交付,增强产品的可追溯性,改善合作伙伴之间的协调,并且有助于获得融资。

许多(如果不是大多数)革新供应链管理的新技术都依靠天线进行无线通信。这个产品适合在远程区域使用,可应对蓝牙/Wi-Fi超宽频 (UWB)、蜂窝式物联网LoRaRFIDNFC 协议。

Molex Wifi 天线(图片来源:Molex)

Molex 超宽频天线(图片来源:Molex)

传感器和其他监测设备设计需求广泛且可能有空间限制,作为帮助客户找到理想连接解决方案必要之举,Molex 的线对板连接产品组合提供了充分的选择广度。

Molex Mini-Fit 连接器系列(图片来源:Molex)

选择变得简单

Molex 的这些解决方案以及更多产品均可在 DigiKey 购买,并在 DigiKey 供应链大转型系列视频中进行了展示。

关于此作者

Image of Steve Drysdale

Steve Drysdale 于 2000 年加入 Molex,领导电源和信号解决方案业务部的产品开发。Steve 目前常住日本,在与移动、消费、企业和汽车市场相关的营销和开发领域担任过各种职务。

More posts by Steve Drysdale
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum