如何正确清理电池触头

您是不是刚刚发现了一些丢弃很久的电子设备,并看到电池盒乱糟糟的?我们都遇到过这种情况。或者也许您的汽车电瓶端子急需清理?本博客和视频将介绍触头清理步骤,让您的电瓶焕然一新。

首先,我们来了解一下。发生碱液泄漏时,这种溶液通常称作“电池酸液”,但这种泄露的物质其实根本不是酸,而是一种称作氢氧化钾的强碱。电池放电时会产生氢气。这种气体最终会产生足够的压力,并形成气体逃逸孔。这样,二氧化碳就会进入电瓶,与钾物质混合后生成我们看到的结晶化泄漏物。

清理碱性电池泄漏物时,需要以下材料:

  • 护目镜(建议使用,但非必需)
  • 柠檬汁(或醋等其他酸性物质)
  • 牙刷或类似工具
  • 纸巾(干燥)
  • 橡胶手套(建议使用,但非必需)
  • 绝缘脂(选用)

首先,戴上护目镜和橡胶手套,打开电瓶仓,取出并合理处理旧电池。接下来,刷去所有松散的腐蚀物。然后,将少量柠檬汁倒在触头上,围绕触头进行刷洗。泄漏物为碱性溶液,因此柠檬汁有助于中和碱液。重复上一步,直至泄漏物清除干净。现在,用稍稍润湿的纸巾擦拭触头。请注意,过多水分实际上会带来其他问题并氧化触头,所以慎用。如果触头锈蚀严重或已损坏,可能需要砂纸等打磨材料来清除基底金属。由于许多电池触头镀镍,如果镀层也发生腐蚀,则触头以后可能会生锈。这时,可以使用绝缘脂(硅胶)保护触头,或将触头全部更换,单击此处查看我们提供的各种替代触头。

好了,现在我们来讨论一下汽车用铅酸电池。清理这种电池时与上述步骤会有些不同,因为这些电池的残留物实际上是酸性物质。

清除汽车电瓶的酸性物质时,需要以下材料:

  • 小苏打
  • 喷壶(选用)
  • 橡胶手套
  • 纸巾
  • 汽车端子刷
  • 绝缘脂(选用)

首先,戴上橡胶手套和护目镜。这种电池酸极具腐蚀性。这种物质会腐蚀衣服,形成孔洞,并能对人造成伤害,所以要小心操作。首先,取下电池电缆,刷掉所有松散的腐蚀物。中和酸性物质时,还需要在端子上涂抹小苏打膏。要么在端子上覆盖一层小苏打,然后水冲,要么事先混合小苏打膏,再将其涂抹到端子上。将其静置片刻,此时会产生气泡,中和腐蚀物,然后用纸巾把端子擦拭干净。使用刷子再清理一下,然后再用纸巾擦拭,清除多余的残留物。清理后,您可在所有配接表面和端子上涂抹一层薄薄的绝缘脂,防止进一步氧化和腐蚀。使用相同的步骤清理电缆端的端子,然后重新连接电池。

关于此作者

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt 是一名应用工程技术人员,自 2011 年以来一直在 DigiKey 工作。她通过 DigiKey 奖学金计划获得了北国社区技术学院电子技术和自动化系的应用科学副学士学位。其目前的职责是协助创建独特的技术项目,记录流程并最终参与项目视频媒体报道的制作。在业余时间,Ashley 喜欢——哦哦,等等,当要照顾孩子的时候,还有空闲时间吗?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum