如何利用 API 与 DigiKey 轻松交互

与 DigiKey 交互

五十多年前,当 DigiKey 成立时,您只能通过邮政服务或电话与我们联系。在最初的几十年里,我们建立了一个包含所有库存和价格的数据库,并开发了供员工使用的软件。与此同时,我们的许多客户开始使用计算机来管理采购任务,但仍继续使用邮件、电话和传真来获取产品信息和进行采购。这些工作需要我们的客户与 DigiKey 手动完成,以确保双方能够在各自的系统上追踪交易。

随着时间推移,我们增加了 digikey.com 作为一个新的渠道,但这需要您在我们的网站上手动输入或上传信息,然后将交易结果更新到您的系统中。

我们还支持来自客户计算机的电子邮件订单,但我们的电子邮件回复需要您手动输入到您的系统中。

本世纪,我们开发了两种“机对机”连接方法,供客户使用。我们支持 EDI(电子数据交换)和 API(应用编程接口)交易。两者都允许从您的系统发起交易,同时发送至 DigiKey 由我们进行处理,然后将我们的响应反馈到主叫系统。您只需要与您自己的系统交互!这降低了打字错误的风险,并让买家可以专注于处理异常情况。

那么,什么是 API?

API 是一种计算机程序,由一个实体实现,并允许另一个实体使用或“调用”。调用者需要构建或购买能够在其应用程序(如 ERP [企业资源计划])与可用 API 之间建立连接的软件。大多数 API 事务要么是请求提供信息(获取价格和可供货数量),要么是请求执行事务(下订单)。有了正确的权限和指令,API 的设置和使用通常不需要 API 提供者进行任何人工交互。

我是否已在工作中使用 API?

是的,即使您并不知道。😊

  • 如果您点击一个页面上的“添加至 Google 日历”按钮,系统会使用您的凭据调用 Google API,将其添加到您的日历中。
  • 如果您在工作中使用“单点登录”访问基于 Web 的应用程序(例如您的工资单提供程序),则您的公司将使用该应用程序的 API 来验证您的身份并授予访问权限。
  • 如果您公司的内部网上显示了某个 YouTube 视频的图像,则当您按下播放按钮时,浏览器会调用 YouTube API 来播放该视频,而您不需要离开该页面。

DigiKey 提供哪些 API?

几乎包括采购专员所需要的一切。

  • 您可以向我们下订单。
  • 订购前:
    • 搜索产品信息
    • 接收实时价格和可供货数量
    • 通过报价锁定价格
  • 订购后:
    • 查看订单状态
    • 更改未完成的订单
    • 使用条形码识别产品或订单
    • 使用跟踪 ID 识别产品或订单
  • 任何时候:
    • 与 myLists 集成
    • 管理供应链计划

关于使用 DigiKey API 以及将它们连接到我的 ERP,我还需要了解多少内容?

这就够了!您的 IT 部门或技术合作伙伴可能很熟悉如何实现 API,并且可能已经将其用于非采购目的。Developer.digikey.com 为这些部门或合作伙伴提供了丰富的信息,以便于他们连接到我们的 API 网关,并了解如何实现我们的每个 API。我们有一份经过审查的 API 集成合作伙伴名单,他们已经与其他客户合作开始使用 DigiKey API。

最后,如有任何问题,请联系我们!我们很乐意帮助您开启 DigiKey API 之旅。

关于此作者

The B2B Technology Team helps our customers and partners connect with DigiKey using APIs, EDI, and other machine-to-machine technologies. In addition to onboarding new customers and supporting existing ones, the team continually focuses on improving our B2B offerings.

More posts by DigiKey B2B Technology Team
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum