电容器封装技术将如何改变农业的未来

到 2050 年,地球人口预计将达到 91 亿。 根据联合国粮食及农业组织 (FAO) 的数据,全球粮食产量将需要增加 60%,而这一数字还不包括我们每天赖以生存的所有其他农产品,如棉花和木材。随着人口的不断攀升,农民和农场经营者在许多人所谓的农业 4.0 趋势下,开始转向技术来帮助提高产量。

统一安排浇水、施肥和杀虫的时代一去不复返了。 现在,农民采用 GPS 技术、航空影像以及湿度和温度传感器来精确计量重要资源。随着这些技术越来越普及,生产者可以在自己的土地上开始收集有关数据,以预测更准确的天气模式、土壤条件和作物产量。随着数据的增加,分销商能作出更多物流决策来减少浪费,这意味着食物可以更快地送达杂货店。此外,消费者将能够从杂货店追溯到农场,从而更容易、更安全地找到健康食品并支持当地组织。由于技术不断进步,KEMET 一直致力于提供电子元器件以作后盾。相比过去而言,如今农场设备使用的电容器数量呈指数增长。这是因为连接和集成的电气系统数量增加了,让每台机器都变得更加精确和舒适,因此生产者在拖拉机座椅上花费的时间减少,从而有更多时间解决下一个问题。

可靠性提升

随着农民和农场经营者转向采用先进技术,这些新系统的可靠性是必不可少的。因此 KEMET 将可靠性列为首要任务。农民不能承受设备故障,因此我们在产品最终进入田间之前会花时间测试这些故障。

准确性改善

随着传感器技术的进步,高度精确的田间作业将变得司空见惯。 农民可以开始以平方英寸为单位评估产量,而不再是平方英尺。通过高度监控每种植物的表现情况,可以精确计算产量。

更多可能性

借助 KEMET 的 KONNEKT™ 封装技术,可以显著减少大容量电容的空间。这在电路板上为其他技术留出了更多空间,从而为农业设备制造商提供了所需的灵活性,让他们能以创新的方式将新技术集成到其系统中。现在,人工智能、机器学习和自动化可能在农业设备中变得司空见惯。田间的决策可以由大量收集的数据、农艺建模和准确的天气预报来支撑。碳排放可以进行密切监测并给予改善。粮食损失将大大减少。农业发展越变越好,随着每前进一步,未来看起来会越来越光明。

关于此作者

Image of Jake Michels

Jake Michels is a Technical Marketing Engineer for KEMET, A YAGEO Company building technical material for electrical engineers in design. In his current role he works various product groups to create learning material on a wide variety of topics. He spends his off time building various DIY projects and camping.

More posts by Jake Michels
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum