五个高柔性电缆提前失效的原因

相比传统电缆,高柔性电缆在工业自动化应用中可承受更大程度的弯曲。但是,如果高柔性电缆用错地方或安装不当,磨损也会比预期要更快。如果因电缆相关问题造成非计划中断以及需要频繁的更换电缆,那么代价将非常昂贵,不如一开始就把事情做好。

机器人的手臂会使用高柔性电缆来增强其可靠性和延长其工作寿命。(图片来源:Alpha Wire)

鉴于我们在这方面有着丰富的经验,我们罗列出了一份高柔性电缆失效原因的清单并给出了防止这些情形发生的推荐方案。

静区太短

静区是指电缆导轨所支撑的电缆长度。用于防止电缆发生可能造成损坏的回折和弯曲。静区太短会导致电缆因过载补偿造成螺旋式转动。在高柔性电缆中,导体移位或迁移会导致电缆扭结,并进一步导致材料脱落,电缆越弯曲就越严重。

因此要给电缆设置一个长度理想的静区。通常电缆越重,包含的导线就越多,相比导线数少的轻型电缆,需要的静区就越长。

处理不当

“软线”和 “柔性电缆”是两个不同的术语,没有标准定义。因此,许多人认为此类电缆可以承受严苛的条件,尽管这些电缆可能会因为在安装时过度拖拽、扭转或粗心造成损坏。

所以实际安装时,高柔性电缆一定要小心处理。请遵循厂家提供的安装建议,发货时一般包含这些信息。切勿随意拉扯电缆,因此这会造成不必要的扭转。

导轨上电缆太多

设计电缆导轨是为了防止损伤。但是,如果导轨拥挤就可能会造成折断,同时导致热量累积和元件故障。导轨“过于拥挤”还会造成电缆无法自由移动,并因此引起意外弯曲或打结。

为避免这个问题发生,需减少导轨中所使用高柔性电缆的数量。电缆应平铺在导轨中,切勿互相叠在一起。导轨制造商会提供避免过于拥挤的指导。

移动时磨损过度

尽管设计高柔性电缆就是用于移动的,但它们也不是能够承受连续的磨损或摩擦的。电缆的护外套和绝缘层达不到柔性等级时会迅速退化。

因此一律要使用有耐磨外层护套的高柔性电缆。外层护套中使用的材料和复合物要耐用而柔软,才能防止开裂、鼓胀、撕裂和一般磨损。

电缆选择不当

选择柔性电缆本来可能是起到防止故障的作用的,但并非所有高柔性电缆制造得都一样。根据设计和结构的不同,它们的移动方式可能有很多种。

选择电缆前要确保完全理解您的应用要求。它需要围绕某个物体弯曲吗?要来回移动吗?材料选择也会影响电缆性能,因此要确保所选择的材料能够提供必要的柔性和寿命。

如需了解 Alpha Wire 广泛的高柔性电缆如何满足您的项目需要,请告诉我们您的应用或查看我们在 DigiKey 库存的广泛现货

关于此作者

Image of Alpha Wire's Logo

Alpha Wire designs and manufactures wire, cable, tubing, and accessories for a broad range of applications and markets to help customers solve critical production and manufacturing challenges. Combining the highest quality with legendary customer service, Alpha products mean peace of mind. Alpha Wire’s flagship line of Xtra-Guard® High-Performance cables offer superior performance in demanding environments, while the new EcoGen™ product line offers an environmentally friendly alternative to traditional PVC wire and cable. Alpha FIT® line of heat-shrink tubing and wire management offers reliable ways to seal and protect electrical and electronic wiring. With 12 product families encompassing more than 50,000 products available worldwide, Alpha is dedicated to providing the right product for every application.

More posts by Alpha Wire
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum