DigiKey联手Seeed推出创意开发板套件

创意开发套件产品为创客和工程师们带来不一样的开发体验,让大家可以很容易地迈出物联网硬件开发的第一步,尽情探索解决问题的路径,更早地体会到创造的快乐。良好的开发体验,也能帮助初创者更有机地、更健壮地把不同创想变为现实!

现在,就有这样一款创意开发套件摆在你面前。

DigiKey得捷电子联手SEEED 推出只送不卖的限量版开发套件,让开发者摆脱面包板和跳线束缚,优化的电子开发过程,即插即用的全新开发体验,带给你不一样的感受。

开发套件优势

简而言之,这是一款基于Arduino、整合周边各种开发需求凝练而成的入门级开发套件。套件里面包含一个基本的Arduino兼容版, 通过简单的Grove扩展口可以连接到不同外设,还有其他最基本的硬件配置,比如按钮、LED、麦克风、蜂鸣器、7段码显示界面和继电器等,可以用来控制外部的电路。

套件包含开发板和8个Grove模块:

【适用群体】

  • 新手 Beginner
  • 工程师 Engineer
  • 教育者 Educator

【开发套件特性】

【开发板主板】

Seeeduino Lotus (Arduino兼容板)

DigiKey零件编号: 1597-1543-ND

  • 时钟频率: 16兆赫
  • 内存: 2KB
  • EEPROM: 1KB
  • 闪存: 32KB
  • Grove数字接口
  • 数字接口: 6个
  • 模拟接口: 4个
  • 12C接口: 2个
  • SPI接口: 1个
  • UART接口: 1个
  • 完全兼容Arduino
  • 微控制器: ATMega328P-MU

【Grove功能模块】

Grove 按钮

DigiKey零件编号: 1597-1285-ND

  • 数字接口
  • 应用场景: 电源开关/输入信号
  • 输入模块
 

Grove旋转角度传感器

DigiKey零件编号: 1597-1099-ND

  • 输入模块
  • 应用场景: 音量控制/控制电流
  • 模拟信号
 

Grove LED

DigiKey零件编号: 1597-1338-ND

  • 数字信号
  • 应用场景: 指示灯/系统状态灯
  • 输出模块
 

Grove 声音传感器

DigiKey零件编号: 1597-1130-ND

  • 输入模块
  • 应用场景: 语音控制/助听器
  • 模拟信号
 

Grove 蜂鸣器

DigiKey零件编号: 1597-1346-ND

  • 数字信号
  • 应用场景: 报警器/电子玩具
  • 输出模块
 

Grove 光线光敏传感器

DigiKey零件编号: 1597-1412-ND

  • 输入模块
  • 应用场景: 光控开关/环境监测
  • 模拟信号
 

Grove 继电器

DigiKey零件编号: 1597-1323-ND

  • 数字信号
  • 应用场景: 自动开/机电一体化设计
  • 输出模块
 

Grove 温湿度传感器

DigiKey零件编号: 1597-1124-ND

  • 输入模块
  • 应用场景: 环境监测/温湿度监测
  • 数字信号
 

Grove 四位数字显示屏

DigiKey零件编号: 1597-1194-ND

  • 数字信号
  • 应用场景: 数字显示
  • 输出模块
 

想知道如何免费领取这套开发套件?请接着往下看——

对话套件开发者

这套开发套件之所以能够让创客和开发者们心动,不能不说说套件的合作开发者——

  • DigiKey是享誉全球的正品电子元器件分销商,近年来一直致力于开拓各地的创客市场,尤其在中国本土创客市场;
  • Seeed(矽递科技)是极具活力的创客企业,自成立以来一直在帮助创客们进行开发,提供配套的服务。

双方目标一致、资源互补,可谓是一拍即合,于是加大了合作的力度,作为合作成果之一,就是大家眼前的这套开发套件!

而这两位伙伴对此次的合作有何感想,他们如何认识创客们的“核心价值”并给予有力的协助,他们对于未来市场发展有何洞见……这些问题,你都能从下面这段DigiKey的Lashley与Seeed的创始人兼 CEO潘昊(Eric Pan)的对话中找到答案。

Eric Pan 潘昊
矽递科技的创始人兼 CEO

关于SEEED

Seeed 是物联网硬件的推动者,提供能够让开发人员迅速实现物联网项目的开源产品和服务。通过与从硬件到云的世界知名物联网生态系统公司合作,Seeed 提供了广泛的硬件平台和传感器模块,随时可与现有的物联网平台集成,专门从事硬件创新,为创客提供灵感,帮助他们将创意变成差异化的产品。Seeed成功打造了一个广泛而灵活的供应链,奠定了其敏捷制造服务和多元化定制服务的基础。

岂止于开发套件

所谓“受人以鱼,不如授人以渔”。从上面的访谈视频中,Eric与大家分享的不只是一款套件产品,还有更多有关创客市场的独特见解和经验分享。其中,最有价值的亮点我们归纳如下:

关键词:变现

对创客来说,其自身的核心能力,在于他怎么做出别人做不出来的东西……不同专业的不同学生对自己的定位不一样,当他们从自己的技术或者自己的核心能力去考虑创意“落地”的时候,会遇到困难,这时最重要的就是解决“如何变现”的问题——从产品的设计到结构,再到商业化等等,这是一个横向的跨界过程。

中国区域创客的挑战: Why与How

近年在国内的大趋势就是:整个国家、各个高校,都在推“双创”——创新、创业,这让大家看到各种可能性。而其中的挑战,一是没有足够多的“Why”, 大家找不到真正有意义、值得去解决的事儿;二是“How”,如何降低开发门槛,加强科技的“嵌入度”,以科技去解决本专业的问题。

而此次DigiKey得捷电子联手Seeed推出开发套件,希望达到的目的就是——降低“How”的门槛,解决“Why”的问题,最终帮助创客的创意“变现”。

如何免费换领套件?

通过以上介绍,想必你已经全面了解了这款DigiKey与Seeed联名突出的创意开发套件。

现在,免费换领开发套件的活动已经启动。简单关注DigiKey公众号去了解。

关于此作者

Image of Penny Tse

Penny Tse于2013年加入DigiKey, 6年以来,Penny一直致力于完善DigiKey技术支持服务和本地化发展进程。

More posts by Penny Tse
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum