硬核科普:10BASE-T1L工业以太网如何用?怎么连?

10BASE-T1L目前在工厂自动化、监控、楼宇自动化等领域获得了显著的发展。本文通过两个过程控制应用场景(自动化工厂应用和状态监测应用),以及介绍10BASE-T1L该如何连接,来深入了解10BASE-T1L工业以太网究竟有哪些优势。

工业以太网应用

  • l应用一:过程自动化工厂

802.3cg标准也称为10BASE-T1L,是一种工业以太网网络协议。10BASE-T1L核心能力是一种全双工、直流平衡、点对点通信方案,实现了跨信息技术(IT)和操作技术(OT)网络的聚合以太网。

下图显示从4 mA到20 mA以及HART接口过渡到基于10BASE-T1L工业以太网的过程。

图1:过程控制自动化工厂应用(图片来源: ADI)

传统的4 mA至20 mA和HART接口已经成功部署在自动化应用中多年,不会马上消失,而是与新的10BASE-T1L设备共存。

有多种形式连接:对于4 mA到20 mA以及HART接口设备,可以直接连接PLC,也可以通过连接远程I/O设备再连接到PLC。对于支持10BASE-T1L的设备,可以直接连接PLC,也可以通过连接现场交换机再连接到PLC。

危险区域划分:“危险区域”是指大气中可能含有的足量易燃易爆物质,如可燃气体、粉尘或可燃纤维等,当电气设备长时间处于该环境下,会有爆炸以及火灾的危险。对于一些自动化工厂,实际应用环境可能会很复杂。为了防止潜在的爆炸危险,需要对区域进行划分。不同区域对于电气设备电气性能的要求也不一样。

表1:危险区域等级的划分(根据国际电工委员会/欧洲电工委员会)

越危险的地方,要求设备的安全性越高。这个时候,10BASE-T1L的优势就体现出来了。

因为在危险环境中,对于10BASE-T1L的设备,其峰峰值可以低至1.0 V,可以支持500mW的功率传输。而对比传统4 mA至20 mA的设备,只能够提供约36mW功率。

这意味着有许多功能强/性能好的设备,可通过10BASE-T1L在危险环境中使用。 而在安全的环境,根据所用电缆的不同,10BASE-T1L的设备的功率传输可达到60W。

  • l应用二:状态监测

当然,不是所有应用需要分区域。比如状态监测应用,可以直接通过10BASE-T1L,把节点设备连接到云端,实现远程监控。状态监测可以延长设备寿命,提高质量,提高安全性。

图2:状态监测应用(图片来源: ADI)

如上图,状态监测应用正在从传统设备应用(泵、压缩机和风扇)扩展到数控机床、机床、编码器、传送带、机器人和仪器的新应用。

10BASE-T1L如何连接?

通过10BASE-T1L连接现场设备,一般需要以下四个部分: 传感器、集成MAC功能的控制器、PHY收发器、SPE单对双绞线。

图3:基于10BASE-T1L连接现场设备(图片来源: ADI)

  • l传感器

由于收集现场的节点设备产生的数据,比如,机床马达上的振动传感器。可参考的相关技术资源如下:

DigiKey加速度传感器

更多DigiKey传感器

  • lMCU控制器

DigiKey MCU控制器

  • l10BASE-T1L  MAC+PHY收发器

通过下表,我们先了解一下什么是MAC和PHY,以及他们之间的区别。

表2:MAC和PHY的比较

一些10BASE-T1L收发器,集成了MAC与PHY两个功能。比如,ADI ADIN1110, 集成了MAC与PHY两个功能, 通过SPI接口与MCU相连。

还有一些10BASE-T1L收发器只包含PHY功能。比如,ADI ADIN1100, ADIN1200ADIN1300,这就需要MCU带有MAC功能,PHY芯片与MCU通过MII/RMII/RGMII接口相连。

  • SPE单对双绞线

10BASE-T1L标准没有定义特定的传输介质(电缆);相反,它定义了信道模型(回波损耗和插入损耗要求)。

单对以太网(SPE)物理层,SPE在单对双绞线上运行,可以在1km的距离上提供10mbps的速度,同时可以传输数据和电源。单对双绞线布线具有成本低、尺寸小、易于安装等优点。

有关单对双绞线的更多信息,可以访问DigiKey单对双绞线

10BASE-T1L的优势在哪里?

IEEE 802.3cg™-2019标准用于规范管理10BASE-T1L连接。这个单对以太网(SPE)媒介标准可实现10Mbps的通信速度,并支持通过长达1 km的单条双绞线提供电源和传输数据。

下表中,我们对10BASE-T1L与现有的有线技术进行了比较,10BASE-T1L的性能优势也就一目了然了。

表3:10BASE-T1L与当前使用的有线技术进行了比较

当然10BASE-T1L也不是完全完美的,10BASE-T1L也留下了安全隐患。通过加密设备ID进行的设备安全认证、数据传输加密、设置阻止外部实体访问安全设备的防火墙,可以大幅降低风险。

本文小结

10BASE-T1L消除了对复杂、耗电的网关的需求,有望将IIoT的优势扩展到工厂、建筑和加工厂的偏远角落,甚至扩展到目前为止传感器和其他端点连接受限的危险地点,从而加速工业4.0的发展。

更多有关通信协议的文章, 请点击以下链接访问,也欢迎大家在文末留言讨论。

关于此作者

Image of Alan Yang

Alan Yang 是DigiKey在上海的应用工程师,负责分享解决方案和业内技术,以协助客户进行项目设计。他拥有5年的仪器仪表行业电路设计方面的经验,擅长于小信号放大电路的设计开发。Alan毕业于上海理工大学。拥有两个学位,医学影像工程与工商管理。闲暇时,兴趣爱好广泛。喜欢旅行,话剧,阿卡贝拉。

More posts by Alan Yang
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum