采用捆绑式物联网解决方案,公司和开发人员能够能以更低的成本更快、更智能地进行构建和部署

今天的捆绑式物联网解决方案为各家公司提供了更灵活、更便宜、更简单(和更快速)的项目构建和部署选择。EWeek 最近的一篇文章预测捆绑式物联网解决方案将会在 2022 年兴起, 这样的预测毫不奇怪。

随着越来越多的企业,无论大小,都在寻求更快地将他们的物联网项目投入生产,而使用即用型物联网解决方案是有效的。

可用捆绑式物联网解决方案解决的三个关键挑战

今天的即用型捆绑式物联网解决方案有助于解决物联网部署方面的三个关键挑战:

  • 技术复杂性。仅仅实现从想法到现场可用的物联网原型就需要耗费数千个工时和多种技术学科知识。采用捆绑式物联网解决方案,企业能够将注意力集中在配置成品组件方面,而不是从头做起。这样做的底线是:更快地构建、部署物联网项目,而不需要一支军队(或者通过学习成为所有方面的专家)。
  • Machinechat 的 JEDI Pro 能够加快物联网项目的部署时间。(Machinchat 提供图片)

  • 生产时间和投资回报率 (ROL)。在物联网项目上花费的时间也是为实现投资回报而花费的更多时间。对于中小型企业来说,经过一年努力后却发现物联网项目没有得到优化,没有获得所需的结果,这可能会导致你无法实现底线目标。(现在,即使是较大的公司或传统的“一切从头开始” 的企业组织(如航空、国防等)也认识到了使用“现成”和即用型组件更快地进入市场的价值)。预先集成的捆绑式物联网解决方案,如 DigiKey 的私有 LoRaWAN-in-a-Box 使开发人员和企业组织能够在几天内完成构建和部署......使公司在几周内即可实现投资回报,而非几个月或者甚至几年。
  • 拥有成本。越来越多的公司意识到自己构建(或定制)路线不仅在技术资源和所需时间方面成本高昂,而且随着时间的推移,这些专有项目的维护、升级和扩展也是如此。对于捆绑式物联网解决方案,我们可以更容易地改变或扩大物联网项目,而且这种解决方案可以随时购买并配置到物联网基础设施/网络中(而不是定制和进行编码)。像 MachinechatJEDI Pro 之类的内部一体化软件解决方案可以进一步控制成本,实现本地控制数据,从而省去了持续订阅的麻烦和云处理成本。

希望了解详情吗?请立即注册,参加 3 月 31 日的 DigiKey 网络研讨会!

作为一家以在最快时间内交货而闻名的全球电子元件分销商,DigiKey 始终致力于为工程师、开发人员和系统集成商提供最佳的现代解决方案,让他们能够快速开发并实现自己的创意、想法。

对于系统集成商、IT、物联网开发人员以及那些对在有限的预算、时间和资源的条件下部署项目感兴趣的工程师,请观看 DigiKey 主办的网络研讨会。该网络研讨会将涵盖以下内容:

  • 物联网中私有 LoRaWAN 的优势
  • 如何使用即用型硬件和软件解决商业物联网项目开发时遇到的复杂性、成本方面的问题
  • 技术演示和使用案例

关于此作者

Image of E. E. Wang

E.E. 已有 20 年的工作经验,曾经就职于物联网、半导体、网络、软件和环境领域的新兴技术公司。在加入 Machinechat 成为第 2 号员工之前,她是 Lantronix 公司的企业营销和投资者关系总监,她在重新定位公司的网关和 ITM 产品信息方面发挥了重要的作用。

此前,E.E. 曾在全球领先的检验、验证、测试和认证公司瑞士 SGS-SA 的两家子公司担任业务发展和营销团队的高级成员。业余时间,E.E.喜欢烹饪、高尔夫、沙滩排球、旅游和探索所有与技术有关的东西。

More posts by E.E. Wang
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum