利用人工智能和自动取景摄像机将混合式教学课堂变为现实
不管你喜不喜欢,我们都生活在一个不可预测的时代,我们的疫情政策、疫情指南就像佛罗里达州坦帕的天气一样变化无常。在过去的 18 个月中,学校的日常课堂教学方式发生了重大变化。
随着学生重返教室,在面对面和远程教学之间进行平衡所带来的挑战往往是教师、学生和 IT 人员的心心念念的事情。仅仅为课堂学习或远程学习做准备是不够的;这两者必须同时准备,使得教学更具挑战性。
(图片来源: VDO360)
到现在为止,大多数教师都有过远程教学经验,他们可选择 Zoom、Google Meet 等许多视频会议平台。有了基本的网络摄像头、麦克风和扬声器,教师们就可以在自己的个人会议空间里安全地为学生门进行身临其境般的教学。
但是,随着我们慢慢回到教室和更传统的教学环境,一个新的挑战摆在了学校面前——不是所有的学生都回到教室上课。这就提出了一个全新的难题——如何同时为课堂上的和留在家里的学生上课?在混合式学习环境中,教师不能只是简单地坐在电脑前关注远程学生,还必须同时与教室里的学生保持互动和交流。
突然间,我们在远程学习中所学习的、所练习的一切都不再是身临其境。我们需要确保我们从腰部以下看起来都是得体的,不可能整天坐在桌子前,而且还需要摄像机来跟踪我们的动作,从而有效地展现给远程学习的学生。
在过去的一年里,该行业出现了从机械式 PTZ 摄像机到没有任何移动部件且能够执行同样功能的摄像机转变。这在很大程度上得益于智能摄像机的发展。基于 AI 的最新摄像机设计(AI 是人工智能的简称)重塑了课堂教学方式,因此不再需要复杂的跟踪系统或专职摄像师。借助人工智能,摄像机现在可以自动框定一个区域,使摄像机前的人(或多人)完美地保持在中心位置。这种技术对混合教学环境下的教学非常有用。
VDO360 在其 NavAI 摄像机中实现了 Natural Vision™ 自动取景功能,可减少视频会议造成的疲劳,并使远程会议参与者保持积极参与。这种自动取景功能看起来就像专职摄影师在场一样,并能根据教师的动作调整摄像机位置。这款摄像机专为教学和培训环境而设计,提供高达 4K 的高清质量,通过 USB 即可轻松实现连接并具有 120º FOV(视场),可在教室里达到出色的对象覆盖范围。NavAI 体形小巧,足以安装在任何不显眼的地方。截至我写这篇博客,这款机器是世界上最小的 4K 自动取景摄像机,它具有仅为 1.75 英寸的立方体外形和设计灵活的支架,用户可以轻松地将其安装在显示器、笔记本电脑,甚至三脚架上。该机器采用了灵敏度极高的嵌入式双麦克风,能够准确地收集教学区域内人员的声音。
混合式教学一直是疫情期间的一项大挑战,在每个教室内都安装经济实惠的自动取景摄像机将帮助世界各地的学校做好应对各种教学环境的准备。欲了解详情,请访问 www.vdo360.com/camera/navai。
VDO360 – 视野、专业和卓越的价值
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum