利用多核处理器满足多样化的功能和安全要求

作者:Stephen Evanczuk

投稿人:DigiKey 北美编辑

从低功耗实时监视到带有多屏幕人机接口 (HMI) 图形显示的高级多媒体应用,汽车、工业、机器人、楼宇控制和其他关键嵌入式系统应用预期需要承担更加多样化的工作负载。在满足这些广泛的功能要求的同时,它们还必须能够支持严格的安全标准,降低成本,减少空间占用并优化功耗/性能平衡。

迄今为止,为满足这些有时往往相互冲突的要求,开发人员不得不牺牲功能,或增加必要的设备来支持特定的图形、安防和安全等要求,导致设计和制造的复杂性增加。开发人员真正需要的是一种单一的解决方案,能够跨众多关键的嵌入式系统应用支持各式各样满足上述要求的产品。

本文将先简单介绍关键嵌入式系统设计的演变过程,然后展示如何使用 NXP Semiconductors 专门设计的多核应用处理器来应对开发人员面临的挑战,这些处理器可以支持快速扩展的需求列表,包括众多功能性和安全可认证能力。

嵌入式系统设计要素之演变

嵌入式设备在支持一组有限的系统功能方面的传统角色在很大程度上已被取代,现在需要这些设备提供广泛的功能。例如,在工业应用中,智能工具和设备对于增强型 HMI 功能的需求,要求处理器能够在满足更多传统工业实时要求的同时,提供优化的图形。同样,汽车应用向包含功能域集群和网关的分层架构发展的趋势,推动了能够完全满足这些要求的处理器需求(图 1)。

汽车系统分层架构示意图图 1:随着汽车系统架构走向更加层次化趋势的发展,已然形成对集成度更高的可扩展处理器解决方案的需求。(图片来源:NXP Semiconductors)

在每个功能域中,对于更复杂功能的需求不断提升性能和集成功能的门槛。例如,平视显示器的出现需要能够确保向驾驶员持续提供关键图形信息的解决方案。除了这些新一代的显示器之外,增强驾驶员感知能力的需求与日俱增,也对摄像头接口以及高性能地执行能够提供睡意检测功能的高级识别软件提出了更多的要求。

随着应用的持续发展,为满足日益多样化的要求,同时最大限度减少设计的空间占用并降低成本和复杂性,对于高度集成的可扩展解决方案的需求也变得更加迫切。利用 NXP 的 i.MX 8 系列应用处理器,开发人员可以将兼容的处理器平台与一系列必要的功能和性能结合在一起,来支持各种各样的应用需求。在 NXP 的 i.MX 8 家族中,i.MX 8X 系列满足了中端汽车和工业应用所需的安全可认证处理器的新兴需求。

多核架构管理多样化的工作负载

在实现用于汽车和工业应用的设备时,开发人员所面临的一大难题是过宽的需求广度。在开发人员预期处理实时工作负载或高级应用处理工作负载的情况下,对智能子系统的需求却将这些截然不同的计算类型合并到一起。开发人员越来越需要这样的解决方案,既能提供可靠的实时响应和高性能应用执行能力,又能支持功能安全要求。

NXP 的 i.MX 8X 系列处理器可提供实时功能、高性能处理,而且功耗很低,可充分利用复杂的多核中央处理器 (CPU) 架构来管理多样化的计算工作负载(图 2)。

NXP 的 i.MX 8X 系列多核架构示意图图 2:NXP 的 i.MX 8X 系列使用由 Arm Cortex-M4 (CM4) 嵌入式处理器和多个 Arm Cortex-A35 应用处理器构成的多核架构,来支持混合软件工作负载。(图片来源:NXP Semiconductors)

对于通用型实时处理任务,i.MX 8X 器件包括一个带浮点单元 (FPU)、存储器保护单元 (MPU)、存储器映射加密加速单元 (MMCAU) 和混合控制模块 (MCM) 的 Arm Cortex-M4 (CM4) 处理器。为了支持传感器和致动器等外部外设,这个用户 CM4 复合体将嵌套向量中断控制器 (NVIC) 与一套全面的接口和模块结合在一起,纳入了低功耗周期性中断定时器 (LPIT)、脉冲宽度调制 (PWM) 以及在汽车和工业应用中通常需要的其他功能。一对高速缓存存储器和具有纠错码 (ECC) 功能的紧耦合存储器 (TCM),有助于最大限度减少对外部存储器的访问,加快执行速度和处理存储器错误。

为了快速执行应用工作负载,该 CPU 平台由多个高能效的 Arm Cortex-A35 应用处理器 (AP) 构成,其中两个 AP 在 8DualXPlus 处理器(例如 MIMX8UX6AVLFZAC)中,四个 AP 在 8QuadXPlus 处理器(例如 MIMX8QX6AVLFZAC)中。除了专用指令 (I$) 和数据 (D$) 高速缓存外,该 CPU 平台还包括带有 ECC 的 512 KB 2 级 (L2) 共享高速缓存。

该架构的 Arm Cortex-A35 内核可提供软件兼容性和性能可扩展性,从而支持 32 位向后兼容性和 64 位性能。为了进一步加快计算密集型算法(如信号处理和机器学习)的执行速度,Arm Cortex-A35 处理器提供了矢量浮点 (VFP) 处理和 Arm 的 Neon 单指令多数据 (SIMD) 架构扩展。为了加快用于图像处理、计算机视觉和机器学习的软件的执行速度,Arm 计算库提供了经优化适用于 Arm 处理器和图形处理单元 (GPU) 架构的函数,而开源代码 Ne10 C 库则提供了经 Arm 优化适用于计算密集型操作的函数。

专用引擎分担主 CPU 的负载

除了用户 CM4 复合体和 Arm Cortex-A35 多核 CPU 平台之外,该架构还提供了专门用于多媒体应用的额外引擎。除了用于音频和语音编解码器处理的数字信号处理器 (DSP) 之外,该架构还集成了 GPU 和视频处理单元 (VPU)。该器件的 GPU 支持标准图形库,使用具有 16 个执行单元的四个独立的四分量浮点矢量 (vec4) 和高性能二维位传输引擎来加速操作。VPU 用于处理常见的视频格式,加速解码高达 4Kp30(逐行、30 Hz)的视频和编码高达 1080p30 的视频。反过来,该芯片的专用显示控制器模块可以将图形输出驱动至多达三个独立的显示器。

为进一步实现最大化性能,i.MX 8X 架构还集成了更多处理器内核,这些内核旨在将主 CPU 平台从通常在执行系统管理和安全性服务时发生的其他处理负载中解放出来。针对系统管理,该架构的系统控制单元 (SCU) 集成了一个与用户 CM4 复合体匹配的 CM4 复合体,但将其保留完全专用于 SCU 操作,而且不供开发人员使用(图 3)。

NXP i.MX 8X 处理器内深度集成的专用 Arm Cortex-M4 (CM4) 子系统示意图图 3:SCU 深度集成在 NXP 的 i.MX 8X 处理器内,不供开发人员使用,而是使用专用的 Arm Cortex-M4 (CM4) 子系统,从器件的主处理器分担系统管理任务。(图片来源:NXP Semiconductors)

除了管理电源、时钟和其他内部功能外,该 SCU 还控制正常操作中的引脚多路复用和输入/输出 (I/O) 通道驱动强度。实际上,用户 CM4 复合体和 Arm Cortex-A35 AP 都不能直接访问这些不同的底层硬件功能。相反,该 SCU 起到了抽象这些功能的作用,因此在用户 CM4 或 AP 上运行的软件只需调用 SCU 固件应用编程接口 (API) 函数,便可执行诸如关闭不需要的功率域这类功能。例如,如果该功率域正在与另一个处理器共享,则该 SCU 仅确认断电请求,但仍将该域保持通电,直到前述另一个处理器也发出了断电请求。

为了管理 i.MX 8X 器件广泛的安全性支持,另一个专用处理器将在器件的安全性控制器 (SECO) 子系统中发挥作用。在 SECO 子系统内,一个集成的低功耗 Arm Cortex-M0+ 处理器用于执行固件,以支持基于硬件的安全性功能,包括用于安全密钥的专用总线访问、用于安全密钥存储的一次性可编程 (OTP) 存储器,以及用于其他私有数据或临时密钥的安全非易失性存储 (SNVS)(图 4)。

NXP 的 i.MX 8X 安全性控制器 (SECO) 子系统示意图图 4:在 NXP 的 i.MX 8X 安全性控制器 (SECO) 子系统内,一个专用的低功耗 Arm Cortex-M0+ 处理器用于管理安全性操作,利用一条私钥总线和多个硬件模块实现安全存储、加密加速和经过身份验证的调试访问。(图片来源:NXP Semiconductors)

除了这些核心安全性机制之外,SECO 子系统还协调安全性操作,实现通过其经过身份验证的调试模块 (ADM) 进行仲裁的篡改检测和安全调试。为保证安全执行,集成的加密加速和保证模块 (CAAM) 硬件安全性模块支持一整套安全性算法,包括对称和非对称密码、哈希函数和一个随机数生成器 (RNG)。

在正常操作中,包括 SCU、AP 和数字传输内容保护 (DTCP) 加速器在内的器件处理单元使用 SECO 安全性互连,通过系统总线访问 CAAM 功能。除了通过 CAAM 直接存储器访问 (DMA) 功能访问外,SECO 的专用 Cortex-M0+ 处理器无法访问系统总线。相反,它使用受保护的内部连接来访问外设、安全随机存取存储器 (RAM) 和只读存储器 (ROM) 及其专用私钥总线。

除了使用 DTCP 加速器外,此私钥总线还在 i.MX 8X 处理器的实时加密和解密支持方面发挥核心作用。在这里,安全处理器使用其资源提供该器件的直插式加密/解密引擎 (IEE) 模块所需的私钥,因为它能安全地从加密存储中读取或写入数据,而无需请求处理器、DMA 控制器或 I/O 设备的参与。

SECO 子系统基于在该器件的 Cortex-A35 处理器中集成的 Arm TrustZone 技术构建,也可以在安全引导过程中与 SCU 一起使用。在此过程中,SCU 解释引导设置、配置引导源,并将引导映像加载到内部或外部存储器。反过来,SECO 子系统使用其加密功能在已签名的固件映像加载之后、执行之前对其进行身份验证。

保护关键的显示和控制功能

尽管高效、安全地处理多样化工作负载的能力非常重要,但对于诸如汽车和工业领域的任务关键型应用而言,保护关键功能的能力同样至关重要。NXP 的 i.MX 8X 系列将其处理能力与满足这些关键要求所需的安全认证能力结合在一起。

该处理器系列的安全支持内置于多个层次,始于采用可增强系统可靠性的全耗尽绝缘体上硅片 (FD-SOI) 工艺技术进行制造。由于系统安全依赖于强大的安全性基础,因此支持 TrustZone 的 AP、SECO 子系统和安全引导功能的组合,可以提供必要的受信任环境,以阻止安全威胁。

与此同时,若能够利用用户 CM4 复合体独立处理时间关键型任务以及将关键系统任务分担到 SCU 和 SECO 子系统,这将有助于确保不论处理负载如何变化,任务关键型应用功能都能保持可用状态。实际上,NXP 通过该公司的 SafeAssure 技术扩展了这一概念,以支持任务关键型显示,该技术在 i.MX 8X 器件中集成了一条支持 B 级汽车安全完整性 (ASIL B) 的硬件显示故障切换路径。利用 SafeAssure,如果器件检测到数据完整性或 GPU 错误,便会自动为用户提供故障切换映像。故障切换映像在后台运行,可确保即使在主显示器出现故障期间,关键信息仍旧可用。

在基于 i.MX 8X 的系统中,对安全应用的支持扩展到了存储器访问。在受其支持的存储器接口中,i.MX 8X 器件为双倍数据速率 3 低压 (DDR3L) 存储器提供了 8 位 ECC。除了 L2 高速缓存中的 ECC(请再次参见图 2)之外,此 DDR3L ECC 功能还支持工业安全完整性级别 3 (SIL 3)。i.MX 8X 架构还将 ECC 支持扩展到了外部闪存设备。在这里,集成的 Bose、Ray-Chaudhuri、Hocquenghem (BCH) 编码器和解码器模块提供了 62 位 ECC,能够校正从这些存储设备读取的数据块内的 2 到 20 个单比特错误。

构建基于 i.MX 8X 的应用

与此类别的任何处理器一样,实现基于 i.MX 8X 的设计需要仔细注意严格的电源要求,包括关键的上电序列。为 i.MX 8X 器件通电时,需要依次或同时为四个不同的电源组通电,从 SVNS 子系统开始,再到 SCU、I/O 和存储器接口,最后是器件的其余部分。开发人员只需使用 NXP 的 PF8x00 电源管理集成电路 (PMIC) 器件便可满足此要求,该器件可提供支持 i.MX 8X 处理器所需的整套电压轨和控制信号,以及外部存储器和典型系统外设(图 5)。

NXP 的 PF8x00 PMIC 提供了全套电压轨示意图图 5:NXP 的 PF8x00 PMIC 提供了为 i.MX 8X 处理器供电所需的全套电压轨和控制信号。(图片来源:NXP Semiconductors)

在实现其各自的基于 i.MX 8X 的设计时,开发人员可以使用 NXP MC33PF8100CCES PMIC。该 PMIC 经过预编程,可与 8QuadXPlus 处理器(如 MIMX8QX6AVLFZAC)一起使用。其他 PF8x00 变型,如 MC33PF8100A0ESMC33PF8200A0ES,均支持 i.MX 8X 处理器,但未预编程。

对于安全应用,诸如 MC33PF8200A0ES 之类 PF8200 系列器件集成了旨在支持 ASIL B 系统的功能。除了多个内部监视器(包括一个带有专用带隙基准的输出电压监视器),PF8200 PMIC 还包括一个故障安全输出 (FSOB) 引脚,用于在上电期间或发生电源故障事件时使系统保持安全状态。此外,模拟内置自检 (ABIST) 例程将测试所有电压监视器,而自检例程将验证其他器件功能。

尽管 PF8x00 PMIC 可以简化基于 i.MX 8X 的系统的硬件设计,但某些开发人员可能需要立即开始评估 i.MX 8X 器件并快速制作基于 i.MX 8X 的应用原型。NXP 的 MCIMX8QXP-CPU i.MX 8X 多传感器支持套件 (MEK) 提供了一个就绪型开发平台,它结合了 NXP 的 i.MX 8QuadXPlus 处理器、NXP 的 F8100 PMIC、3 GB RAM、32 GB 嵌入式多媒体控制器 (eMMC) 存储器和 64 MB 闪存。除了显示器、摄像头和音频接口外,该 MEK 板还包括一组通常用于汽车或工业应用的传感器。为了获得更多的连接、音频和扩展选项,开发人员还可以添加 NXP 的可选 MCIMX8-8X-BB 基板。

总结

对于汽车、工业、楼宇控制和 HMI 等越来越多的应用而言,处理工作负载已扩展到既包括传统的实时 I/O 处理,也包括新兴的具有多媒体图形的应用级处理。尽管每种工作负载类型都有相应的设计选择,但很少有解决方案能够满足汽车和工业应用中安全可认证设计不断增加的对高性能、高能效的需要。

如文所述,使用 NXP Semiconductors 的多核处理器系列,开发人员可以更有效地实现这种设计,既能满足上述多样化要求,又易于扩展,从而满足新兴的高性能需求。

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Stephen Evanczuk

Stephen Evanczuk 拥有 20 多年的电子行业编辑经验,主题涉猎广泛,涵盖硬件、软件、系统以及包括物联网在内的各种应用。他拥有神经网络领域的神经科学博士学位,曾经从事航空航天领域大规模分布式安全系统和算法加速方法方面的工作。目前,他不是在撰写技术和工程文章,就是在研究深度学习在识别和推荐系统方面的应用。

关于此出版商

DigiKey 北美编辑