使用小型化的 PoL 转换器来最大化增益

作者:Mark Oswald, Flex Power Modules

当今的系统电源要求一直存在挑战,设计人员需要克服多个问题,如供电电压、电压定序、高瞬态负载电流和过热等。与其在系统电源上解决这些问题,不如在 PCB(印刷电路板)层面采用措施来解决,虽然这更有益,但意味着需要某种形式的负载点 (PoL) 转换器。由于大多数设计工程师必须满足系统要更小、更高效的市场需求,因此对 PoL 电源的小型化就提出了更高的要求。但是并非所有 PoL 转换器都是一样的,因此在做出采购决策之前必须考虑几个因素。

近年来,有多项关键趋势主导着电子行业发展,尤其是不再采用集中式电源系统,甚至是不再采用分散式或分布式电源架构 (DPA)。取而代之的是,中间总线体系架构 (IBA) 成为最新的优先选择,这种架构采用隔离式前端 DC/DC 转换器,为靠近所供电负载放置的多个小型非隔离式 DC/DC 转换器(称为负载点/PoL 转换器)供电(图 1)。

Flex Power Modules 的 PMU8318 PoL 转换器图片图 1:像 Flex Power ModulesPMU8318 这样的 PoL 转换器为集中式电源系统提供了替代选择。(图片来源:Flex Power Modules)

关于 PoL 转换器的部署,已经出现了另一组趋势,包括对不断提高的性能水平、降低的成本以及系统/组件小型化的需求。最新的电子设备不仅更快、更智能,而且比上一代产品更小、更轻,功率密度更大,效率更高。

这个因素对电源设计有很大的影响。首先,每平方毫米的 PCB 面积要求产生更高的价值,因此转换器越小越好。但是这里还有另一个问题要考虑。由于 PoL 电源主要放置在靠近使用点附近,从而解决了诸如微控制器或 ASIC 之类高性能半导体所需的高峰值电流要求和低噪声容限的挑战。不幸的是,由于紧张的开发进度安排和复杂的电路板设计,许多设计师最终都会把对电源的考虑留到了最后一刻。结果,PCB 空间经常很紧张,留下的空间仅适合小型化器件。

另一个考虑因素是多功能性。例如,建议评估 PoL 转换器是否同时适用于 ASIC 和 FPGA。尽管大多数经过优化的 PoL 电源代表了简单的模拟(而非数字)解决方案,但服务 FPGA 的能力也很重要,因为它们在众多应用设计人员中越来越受欢迎。

与定制设计的 ASIC 相比,FPGA 具有许多优势,包括更低的成本、更大的尺寸范围以及重新配置电路的潜力。但是,尽管这些好处对于设计工程师来说非常有吸引力,但是仍然存在问题。每个 FPGA 将需要多个直流电压源。通常将需要四个、六个或更多个 DC 电源轨,其中一些需要相当高的电流用于该芯片,而许多则需要低得多的电流。这就是为什么仔细选择 PoL 转换器至关重要的原因,尤其是最新的高密度 FPGA(和 ASIC)变得越来越复杂和苛刻时。简言之,不能因为小型化为代价牺牲性能、效率、质量和灵活性。

然而,由于 PCB 板空间价格昂贵,因此无法忽略尺寸的重要性。关键点在于,小型 PoL 转换器通常外形小巧、轻便,足以在 PCB 的下方使用,从而节省了更多空间并提高了设计灵活性。将这种节省空间的概念与只能安装在电路板一侧的更大/更重/更高的 PoL 电源或单独的隔离式转换器比较,其好处显而易见。

此外,可以将小型 PoL 转换器放置在距离其负载更近的位置,而这又带来了许多关键优势。举例来说,可将 DC/DC 配电损耗降至最低,同时将克服噪声敏感性和 EMI 辐射问题。此外,可以减小杂散电感,从而实现更快的瞬态响应。

部署多个 PoL 转换器也将使得在当今 PCB 上提供高规格组件通常所需的各种电压源变得更加容易。

另一个需要仔细检查的因素是热性能。随着功率组件变得更小,封装更密集,传热潜在需求也变得越来越大。但众所周知的是,必须将功耗和热量保持在最低水平,以避免温度上升和潜在的不可靠性,以及因消除多余热量而生产额外成本。因此,最佳建议是,仔细阅读 PoL 转换器的规格书,尤其是查清楚热性能和效率数据。与热性能有关的信息通常以“降额曲线”形式提供,描述了转换器的最大输出如何受到环境温度和冷却条件影响(图 2)。

Flex Power Modules 输出电流降额图表图 2:PMU8318 产品的(12 VIN,1 VOUT 设定点,6 A)输出电流降额曲线显示,在没有气流的情况下电流稳定地保持在 6 A,直至温度达到 +105°C。(图片来源:Flex Power Modules)

该产品的效率数据还可以在规格书相应的“效率曲线”中找到,是必须进行全面检查的数据(图 3)。

Flex Power Modules PMU8318 的典型效率特征图图 3:选择 POL 时还必须考虑效率曲线。这里显示的是 PMU8318 产品的典型效率特征(12 VIN,多个 VOUT 和所示的开关频率水平,最大 6 A)。(图片来源:Flex Power Modules)

另外还建议系统设计人员找找可能会提高性能的其他功能。例如,有些稳压器具有环路优化功能,可让设计工程师针对不同的容性负载优化其瞬态响应,从而提高系统设计的灵活性。某些 PoL 解决方案还提供了可配置的软启动或跟踪功能,这使得时序设计更容易、更灵活。

综上所述,小型 DC/DC 转换器适合空间是首要考虑因素的各种板上应用。这种稳压器结构紧凑、性价比高,并具有许多通用项目优势,例如更短的开发周期、更轻松的鉴定工作、更灵活的设计布局、更高的质量水平以及更节省的开发成本。

为了满足大家对小型 PoL 稳压器的持续需求,Flex Power Modules 通过DigiKey 销售其紧凑型产品系列,这些产品系列采用小巧且功能丰富的封装,性价比出色。它们效率通常高达 95.3%,同时热性能也非常出色,部分原因是因为 LGA 设计允许热量向下传递到主机 PCB。

这些小型 PMU8000 PoL 转换器采用市场标准封装尺寸,可应用于电路板的上侧或下侧,从而为设计工程师提供了高度灵活的解决方案。一个封装覆盖 4 A、6 A 和 8 A 的电流水平,这为旨在优化电源设计的系统设计人员提供了更大的灵活性。此外,这些模块也可以工作在高温(最高 105°C)和恶劣的环境条件下。在这里,稳健的设计意味着额定平均故障间隔时间 (MTBF) 为 171 Mhrs。Flex Power Modules 的 PoL 稳压器适用于各种各样的电源转换应用,包括 FPGA、ASIC、网络处理器、CPU 和 GPU,覆盖的领域如 ICT(电信和数据通信)、工业、测试与计量、物联网、铁路和医疗。

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Mark Oswald, Flex Power Modules

Mark Oswald is a Regional Sales / Distribution Manager at Flex Power Modules. Mark has over 30 years of experience in the power technology sector with a proven track record in manufacturing, supplier quality, product quality, product management, business management, marketing, distribution management, and sales management at various power companies in the Americas.