IEC 60601-1-8 医疗设备警报器设计指南
2024-01-23
医疗设备的设计面临着诸多挑战,远远超出了消费类设备。除了更高的可靠性标准外,还有更严格、更具体的要求。之所以如此,是因为与消费电子产品相比,医疗设备故障带来的风险要高得多,甚至生死攸关。
医疗设备经常被忽视的一个方面是设备与用户的沟通方式。视觉指示器非常有用,甚至至关重要,能在瞬间传递大量信息。不过,这需要用户特别关注设备。声音信号则可引起房间内外人员的注意,引导他们前来查看情况并获取信息。
然而,这种方法也存在诸多挑战。例如,如果存在许多不同的医疗设备(这种情况在医院环境中很常见),就会出现令人困惑和相互冲突的声音。能够识别大量不同声音信号的不同的频率、声音大小和模式,要做到这点就要死记硬背,这几乎肯定会导致混乱,而不是澄清。为此,IEC 60601-1-8 标准应运而生,为设计人员提供指导,帮助他们设计出能够快速、清晰地向医生、护士和其他护理人员传达预期信息的医疗设备。本文将更深入回顾这一标准,并帮助读者解读其中的一些细微差别。
什么是 IEC 60601-1-8?
当我们开始了解 IEC 60601-1-8 时,我们应该注意到该标准的实际来源及其制定和实施的权威机构。该标准由国际电工委员会 (IEC) 制定,该委员会是一个总部设在欧洲的标准化组织,制定了适用于所有医疗设备的 IEC 60601 技术标准。IEC 60601-1-8 标准是针对医疗警报系统的子标准。本部分的标题有点长:医疗电气设备和医疗电气系统中报警系统的通用要求、测试和指导原则。
与几乎所有的技术标准一样,这是一份冗长而详细的文件,对几乎所有可以想象到的警报都做了明确的说明。具体规定包括何时触发警报、如何划分警报优先级。此外,还规定了不同的模式,以准确定义警报的声音,也许这是最重要的。信号猝发模式、脉冲形状、脉冲频率、上升/下降时间和振幅均已给出。已有具体规定将警报与技术问题区分开来,即设备本身的潜在故障与病人的问题。虽然这些警报器都有明确的规定,但也明确了允许使用更多的声音,如音乐或声音。
除通用指导原则外,IEC 60601-1-8 标准还概述了与医疗警报器有关的重要技术指标,例如:
- 警报频率必须在 150 Hz 至 1000 Hz 之间,并且必须是声级最大的四次谐波之一。
- 在 150 Hz 至 4000 Hz 之间必须至少有四个频率峰值。
- 150 Hz 至 4000 Hz 之间最大四个频率峰值之间的声级差必须在 15 dB 以内。
虽然该标准源于欧盟,但不仅在欧盟,在美国和加拿大也是强制性的。这对产品设计师在多个主要地区推广更简单的合规性大有裨益,并能在全球范围内提高设备的安全性和性能。
医疗报警系统的零件选择
有许多部件可用于医疗设备的音频部分。可以使用警报器、蜂鸣器甚至铃铛,当然使用其他类型的传感器的情况也很常见。这些部件不尽相同,在实施难度、成本、功耗和灵活性方面差异很大。电蜂鸣器在成本、易用性、灵活性和能效方面都很出色。蜂鸣器之所以独特,是因为它们要么使用机电驱动器(有时称为磁性蜂鸣器),要么使用压电驱动器(使用陶瓷压电驱动器)。由于有这些选项,您可以获得不同的电压、频率范围、声压级、安装面积等,使蜂鸣器成为许多报警器的理想选择。尤其是压电蜂鸣器,与机电蜂鸣器相比,压电蜂鸣器能够产生更响亮的信号(声压级更大),而其功耗却更小。
图 1:CUI Devices 专为医疗应用设计的蜂鸣器。(图片来源:CUI Devices)
使用蜂鸣器,您还可以定制其输出,这样蜂鸣器就可以在不使用任何特殊驱动器的情况下发出 IEC 60601-1-8 标准规定的精确音调。CUI Devices 开发出了一系列医用蜂鸣器,不仅能满足指南规定的音频要求,还能满足所规定的稳健性要求。IEC 60601-1-8 标准已确定了可用的音调,且这些音调与医疗行业中较常见的问题相对应(点击以下链接可播放特定音调):
图 2:特定医疗设备音调的波形示例。(图片来源:CUI Devices)
医疗设备中的扬声器与蜂鸣器
虽然 IEC 60601-1-8 标准的重点是声音、波形以及蜂鸣器的使用位置,但并没有对蜂鸣器的具体使用和放置位置给出重要指导。虽然蜂鸣器有很多优点,而且应用范围很广,但正如上文所述,除蜂鸣器之外还有其他选择。扬声器虽然不如蜂鸣器省电,而且更难驱动,但在发出声音方面却具有极大的灵活性。完全人声、音乐和任何混合声音,甚至是同时发出的声音,都可以通过标准扬声器实现。
IEC 60601-1-8 标准规定,当电压突然变化时,扬声器往往会发出“啪啪”声,就像旧耳机插入接收器或电脑时一样。在对噪声波整形时,可以避免任何会导致这些噪声的急剧变化,但需要考虑意外噪声。大小合适的电容器可以吸收高频噪音,只要这些电容器不会干扰预期信号即可。对连接处进行物理保护,防止其与外部电源(包括静电)接触,也有助于解决这一问题。总之,虽然扬声器的挑战更大,在实施过程中有更多的考虑因素,但在需要更高的灵活性时,扬声器是一个很好的选择。CUI Devices 还开发了符合 IEC 60601-1-8 标准的专用医用扬声器。
结束语
医疗设备现在和将来都会有很大的需求,人们的期望值也会不断提高。幸运的是,IEC 60601-1-8 标准给出了清晰而详细的说明,对医疗设备的报警方面进行了编纂和简化。虽然工作强度大,有可能令人生畏,但如果操作得当,医疗警报器可以大大提高设备有效性,并有可能挽救生命。为了降低门槛和实施这些准则的难度,CUI Devices 开发了符合 IEC 60601-1-8 标准要求的医用蜂鸣器和扬声器。如需更详细地了解 IEC 60601-1-8 标准,可在 IEC 网站 www.iec.ch 上购买官方文件。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。