如何保护敏感的电子设备免受冲击、振动和温度影响

作者:Art Pini

投稿人:DigiKey 北美编辑

冲击、振动和过热对任何电子系统设计都是一种威胁,因为会迅速导致系统故障。此外,运行时噪音大将导致客户投诉和维修诉求过多。此外,冷却不当也会致使成本增加。

振动和噪音可能是因为冷却风扇安装不当造成的。维护面板和检修口周围的空气泄漏会导致冷空气泄漏,从造成空气温度提升,并降低通风和空调系统的冷却效率。机箱可能会因机械共振而发出响声和振动。

虽然噪音、振动和温度升高几乎是不可避免的,但需要将它们降到最低。为此,设计者可以使用吸能的聚氨酯泡沫垫、缓冲垫和阻尼器。然而,要选择到合适的材料就需要了解它们的主要特性和性能。

本文将以 3MISOLOSS LS 聚氨酯泡沫产品为例,探讨设计者在选择阻尼材料时需要考虑的关键特性。文章将展示如何将 ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫产品运用于最苛刻的应用中,以保护关键的设备,同时节省设计者的时间和成本。

ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫

3M 的 ISOLOSS 材料属细孔、高密度聚氨酯泡沫。它耐用、吸能,具有低压缩形变和稳定的应力应变,并可在广泛的温度范围内使用。它们提供各种密度、厚度和形状选择,包括垫片条、圆形和方形,以及方形和矩形板(图 1)。

3M ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫图片图 1:3M ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫有各种有用的形状,可随时作为缓冲垫、衬垫、隔振器和阻尼片使用。(图片来源:3M)

除了有各种形状外,ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫还有四种不同的密度:10 (160.2)、15 (240.4)、20 (320.4) 和 25 (400.5) 磅/立方英尺 (lb/ft3) (公斤/立方米 (kg/m3))。在给特定应用配套聚氨酯泡沫时,密度匹配很重要。所有这些泡沫产品的工作温度范围为 -40℃ 至 +107℃(-40˚F 至 228˚F)。

聚氨酯泡沫用于三个不同的应用类别:填实、减震和支撑以及能量控制。填实要求能够密封缝隙,吸收机械冲击和振动,并在配接表面之间提供密封。风扇和外壳之间的衬垫提供振动隔离,并提供密封,以防止压力损失。减震和支撑涉及将物体相互隔离,如安装在车门上的缓冲垫可以关闭开关,从而可以监测车门的关闭。缓冲垫缓冲了开关,减少了门关闭的冲击。像 LS-2506-PSA-1-CIRCLE-50PKLS-2006-PSA-2-X2-50PK 这样的小圆形和方形垫,通常用于此类应用。能量控制包括通过吸收冲击和减少振动来减少机械能。

聚氨酯泡沫的主要特性

所有这些应用都依赖泡沫保持其形状的能力,并对压缩它的物体提供一个反作用力。聚氨酯泡沫有两个衡量这些特性的规格:一是耐压缩形变,通常被称为压缩形变,以及压缩应力应变 (CFD)。

压缩形变是衡量泡沫在持续压缩后的永久变形。压缩形变值低,说明泡沫在反复或连续压缩后会恢复到原来的厚度。根据 ASTM D1667,柔性多孔材料的标准规范,3M ISOLOSS LS 泡沫在室温下的压缩形变低于 1%。

ASTM D3574 D 涵盖了柔性多孔材料的标准测试方法,规定了压缩形变的测量。被测材料压缩到 50% 的厚度,并在高温下暴露很长一段时间。压缩形变是指去除压缩后损失的原始厚度的百分比。

一个需要良好耐压缩形变的典型应用是空调的滤网架密封件(图 2)。

3M ISOLOSS LS 低压缩形变泡沫衬垫图片图 2:一块 ISOLOSS LS 低压缩形变泡沫衬垫密封了空调滤网架的检修口,在将滤网固定到位时会最大限度地减少了漏气现象。(图片来源:3M)

空气滤网架使用低压缩形变聚氨酯泡沫来密封滤网外壳,并将滤网固定就位。当取出滤网进行更换或清洁时,泡沫几乎会膨胀到其完全厚度。低压缩形变保证了密封件继续保持其性能,无论它被压缩了多长时间。这种应用将使用像 3M 的LS-1025LM/PSA-0.75 英寸 x 180 英寸-1RL 的衬垫泡沫。LS-1025LM/PSA 是一种 0.75 英寸宽、0.25 英寸厚的带材,密度为 10 lb/ft3。这种柔软的泡沫符合滤网的要求,并能保持就位,同时还能密封检修门。

CFD 代表了泡沫在不同程度的压缩下的坚固程度。ASTM D3574C 测试 CFD 时,将泡沫从原来厚度的 100% 压缩到 30%,也就是10% 到 70% 的压缩。当泡沫被压缩时,测量压缩面施加的使泡沫减少到特定厚度的力。重要的是,要记住这也是泡沫对压缩面施加的力。图 3 显示了压缩量与所施压力的关系图。为每个 ISOLOSS LS 泡沫密度提供了 CFD 表格和/或图表,以便对每个应用的泡沫选择过程进行微调。

四种可用泡沫密度(10、15、20 或 25 (lb/ft3))的 CFD 图形图 3:四种可用泡沫密度(10、15、20 或 25 (lb/ft3))的一系列 CFD 图。通过使用更高密度的泡沫或通过增加压缩量可实现压力增加。(图片来源:3M)

考虑某个减震应用,两个表面必须用 100kPa (14.5 psi) 的压力来保持距离。这可以用 25 lb/ft3 的泡沫压缩到约 16%、20 lb/ft3 的压缩到约 28%、15 lb/ft3 的压缩到约 50% 或 10 lb/ft3 的压缩到约 70% 来实现。

减震和降噪

结构减震是一种通过将机械能转化为热能来消除机械能的手段。阻尼材料使用强力粘合剂直接贴在结构的表面上(图 4)。

粘贴到表面的 3M ISOLOSS LS 泡沫板示意图图 4:贴在表面的 ISOLOSS LS 泡沫板可以提供降噪功能,且兼容广泛的 3M 压敏胶。(图片来源:3M E.A.R. 部门)

这种自由层阻尼系统是最简单的形式。由于基础结构的弯曲应力,阻尼材料的延伸和压缩导致了能量的耗散。即使是这种简单的系统,只要阻尼处理设计得当也能产生显著的效果,特别是对于冲击性噪声,可以减少 20 分贝(A-加权)(dBA) 或更多。阻尼材料有正方形或长方形板材选择,也有圆形或方形贴片。这些片状材料可以进行模切或激光切割,以方便 OEM 组装,或作为维护改装套件。覆盖率不一定是全覆盖才有效,只要有 25% 的表面覆盖率,就可以实现 10 dBA 或 更多冲击噪音降低。较大的板材,如 3M 的 LS-1506/PSA-5 "x7"-10PKLS-1006LM-PSA-12 "x12"-6PK,在阻尼应用中很有用。由于其灵活性,这些泡沫可以适合大多数产品设计。

有四个因素决定减震和降噪的量:

  1. 基材的类型和厚度。
  2. 阻尼材料在工作温度和频率下的厚度和特性。
  3. 阻尼材料的厚度与基材的厚度之比。
  4. 阻尼材料所覆盖表面积的百分比。

阻尼和振动控制技术利用聚氨酯泡沫的能力,将机械运动转化为低级别的热量,从而降低了噪音和振动水平。ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫为这些应用提供了能量控制手段,即使在恶劣的环境中,它们也能保持其形状、配合和功能。

表 1 汇总了 ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫四种可用密度的全部规格。除了耐压缩形变和压缩应力(负荷)应变的关键规格外,该表还列出了用于鉴定泡沫材料的测试标准。

ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫的典型特性表表 1:显示的是 ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫四种可用密度的典型属性。(图片来源:3M)

结语

振动、冲击、噪音和极端温度是许多系统设计必须面临的现实,但合适的阻尼材料可以大大减轻其影响。如上所述,3M 的 ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫提供了各种形状、密度和厚度选择,能容忍各种环境,并有很长的使用寿命。它们适合用于密封开口和减少振动的填实应用。在缓冲和支撑应用中,它们能够在固定子组件的同时减少冲击和振动。最后,在减震应用中,它们可用来减少噪音。

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Art Pini

Arthur (Art) Pini 是 DigiKey 的特约作者。他拥有纽约城市学院的电气工程学士学位和纽约城市大学的电气工程硕士学位。Art 在电子领域拥有超过 50 年的经验,曾在 Teledyne LeCroy、Summation、Wavetek 和 Nicolet Scientific 担任重要工程和营销职位。Art 对测量技术很感兴趣,在示波器、频谱分析仪、任意波形发生器、数字化仪和功率计方面有着丰富的经验。

关于此出版商

DigiKey 北美编辑