Back to top

NXP Semiconductors

- NXP Semiconductors 提供安全可靠的让世界更智能的连接和基础架构解决方案,使我们的生活更轻松、美好、安全。作为嵌入式应用领域可靠连接解决方案的全球领导者,NXP 在不断推动安全互联车辆、端到端安全与隐私以及智能互联解决方案市场的创新。公司拥有 60 多年的经验和专业知识,在全球超过 35 个国家拥有 45,000 多名员工。

NXP semiconductor 目前已被 Freescale Semiconductor 收购。Freescale Semiconductor 的原有元器件现归入 NXP 系列(2015 年 12 月)。

NXP 标品部门的产品组合(分立、逻辑和MOSFET)已转移到 Nexperia(2017 年 2 月 7 日)。
NXP 双极产品部门的产品组合(二极管、晶闸管和晶体管)已转移到 WeEn Semiconductors(2017 年 1 月 19 日)。
NXP 的 RF 功率部门的产品组合(射频放大器,RF MOSFET)已转移至 Ampleon(2015 年 10 月 5 日)。

Kinetis 32 位 MCU

Freescale 的 Kinetis MCU

Kinetis MCU 产品组合由多个兼容硬件和软件的 MCU 组成,这些 MCU 基于 ARM® Cortex®-M0+、Cortex-m4 和 Cortex M7 内核,具有出色的低功耗性能、可扩展性和特性集成。了解详情

模拟开关产品组合

NXP 的模拟开关图片

NXP 的模拟产品组合全部采用节省空间的微型封装,包括高性能模拟开关、比较器、负载开关和电压转换器。了解详情

Rapid IoT Prototyping Kit

Image of NXP's Rapid IoT Prototyping Kit

NXP’s Rapid IoT prototyping kit is a comprehensive, secure, and power-optimized IoT end-node solution with a user-friendly development environment that enables users to quickly take their idea to a proof-of-concept. Learn More

产品列表 查看全部

Image of NXP's Edge Computing Webinar

特色产品

NXP Semiconductor 的 GPIO 扩展器图片

GPIO 扩展器

NXP Semiconductors 的 GPIO 扩展器采用节省空间的封装,是行业标准和特殊功能器件的组合。了解详情

NXP Semiconductors 的 NTAG® SmartSensor IC 图片

NTAG® SmartSensor IC

NXP 的 NTAG SmartSensor 器件是一种单芯片解决方案,将 NFC 智能手机连接功能和自主检测、数据处理和记录功能组合在一起。了解详情

最新产品 查看全部 (186)

Image of NXP's i.MX 8M Mini Applications Processor

i.MX 8M Mini Applications Processor

NXP's flagship i.MX applications processors are the broadest line of Arm®-based industrial applications processors and microcontrollers.

了解详情
Image of NXP's Type-C USB/DP Combo Redriver

Type-C USB/DP 组合转接驱动器

NXP PTN36502 可以工作在 1.8 V VDD,这是跨移动平台/系统的常见电源电压。

了解详情
Image of NXP's Smart Charging Solutions

智能充电解决方案

NXP 的智能充电解决方案包括初级侧反激 QR 控制器、次级侧 SR 控制器和协议控制器。

了解详情
Image of NXP Semiconductor Improved LM75 Temperature Sensor

改进型 LM75 温度传感器

NXP Semiconductors 的 PCT2075 是一款温度-数字转换器,在 -25°C 至 +100°C 范围内具有 ±1°C 的最大精度。

了解详情
Image of NXP's QN9080SIP Module

QN9080SIP 模块

NXP QN9080SIP 是一款基于 QN9080 蓝牙® MCU 和 NT3H2211 NTAG® 的超小型模块,可提供业界领先的低功耗特性。

了解详情
Image of NXP's S32K Automotive-Qualified MCUs

S32K116/K118 符合汽车标准的 MCU

NXP 符合 AEC-Q100 标准的 32 位 Arm® Cortex®-M4F 和基于 Cortex-M0+ 的 MCU 适用于通用汽车和高可靠性工业应用。

了解详情

工具和支持

NXP 的 MCUXpresso 软件和工具图片

MCUXpresso 软件和工具

MCUXpresso 软件和工具的一站式资源以及 NXP 社区专家的建议。了解详情

NXP 社区的图片

NXP 社区

走近嵌入式设计工程师以及各种工具,进行沟通、协作和内容创建。了解详情

产品培训模块 (PTM) 查看全部 (111)

Image of NXP's Fixed Wireless Access with Layerscape

Fixed Wireless Access with Layerscape

Duration: 10 minutes

This presentation will introduce the Fixed Wireless Access concept and why it has taken importance in the communications market in the last year.

Image of NXP's QorIQ T-Series System on Chip

QorIQ T-Series System on Chip

Duration: 5 minutes

This presentation will provide an overview of the features and benefits and some insight on the target markets and applications for NXP’s QorIQ T-Series.

Thread-SM

Thread Large Network

Duration: 10 minutes

The purpose of this presentation is to present the basic concepts of Thread.

Image of NXP's QorIQ LS1046A

QorIQ Layerscape LS1046A

Duration: 10 minutes

This presentation will introduce the features, advantages and applications for the Layerscape LS1046A System on Chip from NXP Semiconductor.

Featured Videos 查看全部 (180)

NXP Brings Standard Packages to RF Power

Ease of use and design re-use across frequencies have not traditionally been associated with RF power solutions—until now. NXP RF power introduces two new power blocks that promise to become a new standard for years to come.

Publish Date: 2019-01-02

Introduction to the Rapid IoT Studio

In this video we show users how to create their first project in the Rapid IoT Studio using the Rapid IoT Prototyping Kit. We will use the embedded display to show the temperature reading from the internal temperature sensor.

Publish Date: 2018-10-09

Introducing QorIQ Layerscape® LS1012A development board, FRWY-LS1012A

The Layerscape® FRWY-LS1012A board is an ultra-low-cost development platform for LS1012A Series Communication Processors built on Arm® Cortex®-A53.

Publish Date: 2018-08-22

Overview of QorIQ Layerscape® LS1012A development board, FRWY-LS1012A with Manya Rastogi

Manya Rastogi from NXP explains more in detail about QorIQ Layerscape® LS1012A development board.

Publish Date: 2018-08-22