如何、何时使用吸锡线

如果我们每个焊接工程都做得漂漂亮亮,从不搞砸,那不是很好吗?可惜的是,现实世界往往难遂人意。对于小的焊接工程,吸锡线或脱焊带就是最好的补救方法。

什么是吸锡线/脱焊带:通常是指直径为 18-42 AWG 的铜线编织件。当需要尽可能多地去除桥式接头上的焊锡或移除某个元件时,这种材料就非常适用。如果腾不出双手,使用吸锡器可能比较麻烦,并且操作也有些困难,而且即便正确使用,也无法像吸锡线那样有效地去除不需要的焊锡。

使用吸锡线时只需将吸锡线的一端放在要移除的焊锡上,然后将加热的烙铁头放在吸锡线上即可。编织层受热后会促使焊锡“浸入”编织层。吸锡线开始起作用时,您就能看到焊锡被吸到吸锡线中。吸锡线也特别适合靠得很近的小焊点,因为您可以按一定的角度切割吸锡线的末端,所以就可以处理精确的点。

如果吸锡线被焊锡完全浸透(如上所示),而您还需要吸除更多焊锡,只需将浸透部分切掉然后吸附即可。吸完所有不需要的焊锡后,切掉用过的部分,吸锡线就可以再次使用了。不过,如果有大量焊锡需要去除,使用吸锡线不一定管用。这种情况下,先用脱焊台或吸锡器会更容易一些,然后再用吸锡线清理干净。

有些吸锡线搭配焊剂,有些不搭配,还有些吸锡线搭配多种焊剂。焊剂有助于清洁被加热的表面,因此必然有助于焊锡流动。建议将焊剂加在无焊剂涂层的吸锡线上,或加到可能有焊剂但已经老化的吸锡线上。有关焊剂及不同类型焊剂的更多信息,请参阅此处的博客。

总之,并不是所有工作都适合使用吸锡线,但吸锡线确实是个好东西,有助于快速完成修复工作。

关于此作者

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt 是一名应用工程技术人员,自 2011 年以来一直在 Digi-Key Electronics 工作。她通过 Digi-Key 奖学金计划获得了北国社区技术学院电子技术和自动化系的应用科学副学士学位。其目前的职责是协助创建独特的技术项目,记录流程并最终参与项目视频媒体报道的制作。在业余时间,Ashley 喜欢——哦哦,等等,当要照顾孩子的时候,还有空闲时间吗?

More posts by Ashley Awalt